带 ArcShield 的低压电机控制中心

CENTERLINE® 低压电机控制中心 (MCC) 可提供满足您所有电机控制需求的坚固可靠的高性能包装解决方案,让您在竞争激烈的环境中拥有自己的优势。我们的 CENTERLINE MCC 旨在满足您的总体需求。

CENTERLINE 2500 IEC 低电压电机控制中心

CENTERLINE 2500 IEC 电机控制中心

我们的 CENTERLINE® 2500 IEC 低电压电机控制中心 (MCC) 专为满足全球应用要求而打造。CENTERLINE 2500 电机控制中心兼具较小的外形尺寸和全面的型式试验,可以帮助满足客户的需求。我们的 MCC 还可帮助满足对适合工厂车间并且节省空间、节能而高性价比的电机控制解决方案的全球需求。


CENTERLINE 2100 NEMA 低电压电机控制中心

CENTERLINE 2100 NEMA 电机控制中心

我们的 CENTERLINE® 2100 NEMA 电机控制中心 (MCC) 集坚固耐用性和优异的质量于一身,将控制和电源集成在一个集中式包装内。我们行业领先的电机控制中心符合 UL 和 NEMA 标准,可针对联网、通信和安全性提供解决方案。