CENTERLINE 2500 IEC 低电压 MCC,采用 ArcShield 技术
我们的 CENTERLINE® 2500 IEC 低电压电机控制中心 (MCC) 专为满足全球应用要求而打造。CENTERLINE 2500 电机控制中心兼具较小的外形尺寸和全面的型式试验,可以帮助满足客户的需求。我们的 MCC 还可帮助满足对适合工厂车间并且节省空间、节能而高性价比的电机控制解决方案的全球需求。
我们的 CENTERLINE® 2500 IEC 低电压电机控制中心 (MCC) 专为满足全球应用要求而打造。CENTERLINE 2500 电机控制中心兼具较小的外形尺寸和全面的型式试验,可以帮助满足客户的需求。我们的 MCC 还可帮助满足对适合工厂车间并且节省空间、节能而高性价比的电机控制解决方案的全球需求。
在制造过程中的所有电机中,中压电机会对您能否继续成功产生巨大影响。70 多年来,开发中压电机控制和保护设备一直是 Rockwell Automation 的核心理念。从我们的 CENTERLINE® 或 OneGear™ 产品线中进行选择,以满足您的总体需求。