安全继电器

安全继电器检查和监视安全系统,让机器启动或执行命令停止机器。对于需要专门的逻辑设备才能实现安全功能的小型机器,单功能安全继电器是最经济的解决方案。如果需要大型及大量安全设备和最小区域控制,则模块化和可配置监视安全继电器是首选。

Guardmaster 440C-CR30 软件组态安全继电器

软件可配置安全继电器

Guardmaster® 440C-CR30 软件组态 安全继电器灵活、经济实用且易于使用。对于需要多达 10 个双通道安全电路并控制多达 5 个输出区域的应用项目,这款继电器是理想之选。您可以通过选择经过认证的安全功能块配置此继电器,从而快速构建您的应用项目。此继电器与 Allen-Bradley Logix 控制器完全集成,可以使用 Studio 5000 Logix Designer® 软件或 Connected Components Workbench 软件进行配置。440C-CR30 继电器可以通过模块中的可选 EtherNet/IP 插件模块与控制系统共享信息,该插件模块可延长正常运行时间,助力实现互联企业。


Guardmaster 安全继电器

Guardmaster 安全继电器

我们的 Guardmaster® 单功能安全继电器符合多种功能安全标准,如 ISO 13849-1 或 IEC 62061,并提供可简化安装和降低系统复杂性的关键功能。此外,通过可选 EtherNet/IP 接口从 GSR 智能安全继电器收集的信息可最大限度减少计划外停机时间,提高效率,助力实现互联企业。Guardmaster 双 GuardLink 安全继电器进一步扩展了此功能,甚至能够共享通过 GuardLink 串联连接的安全开关及安全传感器的诊断和状态信息


单功能专用继电器

单功能专用继电器

我们的单功能专用继电器可提供基本和高级安全功能,如延时和速度监视等。它们还可用于特定应用,如双手控制、静音,以及压敏安全地毯和边缘的控制。


安全控制继电器

安全控制继电器

我们的安全控制继电器可提供满足全球各种安全标准的机械或镜像触点性能。


Bulletin MSR300 系列模块化安全继电器

MSR300 系列模块化安全继电器

我们的 Bulletin MSR300 系列可扩展模块化安全继电器允许将多个输入模块连接到一个基本单元,因而可处理更大、更复杂的安全系统。它提供具有多个输入的逻辑配置以及对多个独立输出的控制。该系统支持多达 20 种不同的输入,最多可控制 3 个区域,通过旋转开关设置而不是软件配置来执行简单的功能块逻辑配置。