SoftLogix 控制系统

我们的 SoftLogix™ 5800 控制系统版本 23 (Bulletin 1789) 已经进入了有效且成熟的产品生命周期状态。

该产品将继续销售,也将继续提供电话技术支持。但是 SoftLogix 5800 控制系统版本 23 将不再提供其他的功能增强或 PC 操作系统更新。该产品的当前用户如果新增订单,则视为同意以下事项:他们理解并接受后续没有针对该产品的功能或操作系统更新。

Rockwell Automation 将继续收集、跟踪并评估用户提交的异常情况,但是不会提供异常纠正服务或补丁。

Rockwell Automation 建议您使用 ControlLogix 控制系统系列产品,它们现在提供扩展的机架内计算模块,可让编程更加灵活,也支持多种通信选项。

我们的 SoftLogix 控制系统基于 Logix 平台,无缝集成了机器控制、运动控制和信息处理功能。它们可采用专用可编程控制器中常见的控制功能,然后将这些功能封装到软件中并在商用操作系统中运行。利用多任务操作系统,您可以对 32 个可配置任务排定优先级。

 

Bulletin 1789 SoftLogix 控制系统
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 软件
  • 文档
  • 资源

特性

  • 在 Windows® 7 和 Windows Server 2008 操作系统上运行
  • 使用与其他 Logix 平台相同的 Studio 5000® 环境和 Logix 控制引擎
  • 不依赖于平台(白盒、工业计算机等)。
  • 可与开放式网络(包括 EtherNet/IP™、ControlNet™ 和 DeviceNet™)连接
  • 可以定制数据访问,提供用于集成第三方网络的虚拟背板工具包或特殊模块
  • 支持多个 I/O 接口
  • 能够开发通过外部例程集成的自定义 C 程序

1789-L10 SoftLogix™ 控制器

  • 一个控制器
  • 每个控制器的存储器容量限制为 2 MB
  • 两个 PCI 网络接口卡
  • 一个 EtherNet/IP 卡
  • 一个 1784-SIM 模块
  • 不提供第三方虚拟背板模块支持
  • 三槽虚拟框架

1789-L30 SoftLogix 控制器

  • 两个控制器
  • 每个控制器的存储器容量限制为 64 MB
  • 五个 PCI 网络接口卡
  • 一个 1784-SIM 模块
  • 提供第三方虚拟背板模块支持
  • 五槽虚拟框架

1789-L60 SoftLogix 控制器

  • 六个控制器
  • 每个控制器的存储器容量限制为 64 MB
  • 16 个 PCI 网络接口卡
  • 16 个 1784-SIM 模块
  • 提供第三方虚拟背板模块支持
  • 16 槽虚拟框架

系统要求

SoftLogix 控制器系统要求

处理器

IBM 兼容 Pentium IV 1.6 GHz 或更高(建议)
其他要求包括:
• 用于支持激活磁盘的软盘驱动器
• 硬盘驱动器必须支持总线主控
• 可能 PC 还需要总线主控驱动程序;对于 Intel 主板,此软件称为“Application Accelerator”
要求苛刻的应用程序(包括顺控、运动以及在 PC 上运行的其他本地应用程序)可能需要双 CPU 才能满足性能要求

软件要求

• Microsoft Windows XP SP1 或更高版本(建议)
• Microsoft Windows 2000 SP4(建议)

RAM

256 MB 最低

硬盘空间

50 MB 空闲硬盘空间
(或更高,具体取决于应用要求)

网络要求

主插槽或扩展 32 位 PCI 插槽
每个通信卡占用一个插槽
支持用于 ControlNet 的 1784-PCICS
支持用于 DeviceNet 的 1784-PCIDS

视频要求

16 色 VGA 图形适配器
640 x 480 像素或更高(至少)
(256 色,至少 800 x 600 像素以获得最佳分辨率)

其他信息

Rockwell Automation Integrated Architecture 解决方案为有效地推动全厂优化奠定了基础,使您能够积极应对经济状况以及消费需求上的变化。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

软件

使用 Studio 5000 Logix 设计器软件对 SoftLogix™ 系统进行编程。

您所选择的控制器和模块以及网络配置决定了对系统进行配置和编程所需的附加软件包。其他所需的软件可能包括 RSNetWorx 网络组态软件RSLinx 通信软件

了解更多信息

Rockwell Software

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。