Micro & Nano 控制系统

我们的微型和纳米 PLC 可提供经济的解决方案,以满足简单机械的基本控制需求,包括继电器替换以及简单的控制定时和逻辑。这些控制器采用紧凑型封装、集成 I/O 和通信,且易于使用,是传送带自动化、安全系统以及建筑和停车场照明等应用项目的理想选择。

Micro800 控制系统

Micro800 控制系统

我们的 Micro800™ 控制系统易于安装和维护。一个软件包适用于整个产品系列。这些系统可为低成本的单机设备提供足够的控制。您可以只购买所需的功能,并使用插件模块针对特定的应用项目需求对您的系统进行个性化。


MicroLogix 控制系统

MicroLogix 控制系统

我们的 MicroLogix™ 系列提供了经过验证的小型可编程逻辑控制器解决方案。MicroLogix 1200 控制器提供可处理多种应用项目的功能和选项。MicroLogix 1100 和 1400 控制器以合理的价格通过增强型网络通信扩大了应用范围。