大型控制系统

我们的大型控制系统可适应最严苛的应用项目需求。它们提供模块化架构以及各种 I/O 和网络选项。这些强大的控制解决方案为过程应用、安全应用和运动控制应用提供世界一流的功能。我们的大型可编程自动化控制器 (PAC) 专为分布式或监控应用项目设计,具备出色的可靠性和性能。

ControlLogix 控制系统

ControlLogix 控制系统

我们的 ControlLogix® 控制系统使用具有公共开发环境的通用控制引擎,可在易用环境下提供高性能。编程软件、控制器和 I/O 模块之间的紧密集成缩短了开发时间,降低了调试和正常运行时的成本。您可以在同一机架中执行标准和安全控制以获得真正集成的系统。利用高可用性和耐极端环境能力来满足您的应用项目需要。


GuardPLC 安全控制系统

GuardPLC 安全控制系统

我们的 GuardPLC™ 安全控制系统可在 PLC 吞吐量和网络功能方面提供卓越的速度。这些控制器符合全球 PLC 标准和功能安全的全球标准。该系列是检测转速、方向、零速、温度、压力和流量应用项目的理想选择。这些控制器可在经过 TÜV 认证的安全以太网通信网络上进行通信,适用于符合 EN954 类别 4 和 SIL 3 的安全应用项目。


Bulletin 1789 SoftLogix 控制系统

SoftLogix 控制系统

我们的 SoftLogix™ 5800 控制系统版本 23 (Bulletin 1789) 已经进入了有效且成熟的产品生命周期状态。

该产品将继续销售,也将继续提供电话技术支持。但是 SoftLogix 5800 控制系统版本 23 将不再提供其他的功能增强或 PC 操作系统更新。该产品的当前用户如果新增订单,则视为同意以下事项:他们理解并接受后续没有针对该产品的功能或操作系统更新。

Rockwell Automation 将继续收集、跟踪并评估用户提交的异常情况,但是不会提供异常纠正服务或补丁。

Rockwell Automation 建议您使用 ControlLogix 控制系统系列产品,它们现在提供扩展的机架内计算模块,可让编程更加灵活,也支持多种通信选项。

我们的 SoftLogix 控制系统基于 Logix 平台,无缝集成了机器控制、运动控制和信息处理功能。它们可采用专用可编程控制器中常见的控制功能,然后将这些功能封装到软件中并在商用操作系统中运行。利用多任务操作系统,您可以对 32 个可配置任务排定优先级。