GuardPLC 安全控制系统

我们的 GuardPLC™ 安全控制系统可在 PLC 吞吐量和网络功能方面提供卓越的速度。这些控制器符合全球 PLC 标准和功能安全的全球标准。该系列是检测转速、方向、零速、温度、压力和流量应用项目的理想选择。这些控制器可在经过 TÜV 认证的安全以太网通信网络上进行通信,适用于符合 EN954 类别 4 和 SIL 3 的安全应用项目。

带安全功能的 Bulletin 1753 GuardPLC 1600 可编程逻辑控制器

1753 GuardPLC 1600 安全控制器

Rockwell Automation 宣布,1753 GuardPLC™ 1600 安全控制器将于 2018 年 6 月停产,不再销售。

 


带安全功能的 Bulletin 1753 GuardPLC 1800 可编程逻辑控制器

1753 GuardPLC 1800 安全控制器

Rockwell Automation 宣布,1753 GuardPLC™ 1800 安全控制器将于 2018 年 6 月停产,不再销售。

 


GuardPLC 可编程逻辑控制器系统软件

1753 GuardPLC OPC Server 软件

Rockwell Automation 宣布,1753 GuardPLC™ OPC Server 软件将于 2018 年 6 月停产,不再销售。


1753 GuardPLC 安全 I/O 柜内块

1753 GuardPLC 安全 I/O

Rockwell Automation 宣布,1753 GuardPLC™ 安全 I/O 将于 2018 年 6 月停产,不再销售。


Bulletin 1753 RSLogix Guard PLUS!软件

1753 RSLogix Guard PLUS!软件

Rockwell Automation 宣布,1753 RSLogix™ Guard PLUS!软件将于 2018 年 6 月停产,不再销售。