ControlLogix 控制系统

我们的 ControlLogix® 控制系统使用具有公共开发环境的通用控制引擎,可在易用环境下提供高性能。编程软件、控制器和 I/O 模块之间的紧密集成缩短了开发时间,降低了调试和正常运行时的成本。您可以在同一机架中执行标准和安全控制以获得真正集成的系统。利用高可用性和耐极端环境能力来满足您的应用项目需要。

Bulletin 1756 ControlLogix 5580 控制器

ControlLogix 5580 控制器

我们的 ControlLogix® 5580 控制器可以增强性能、提升容量、提高生产效率和安全性,帮助满足对制造业智能机器和设备不断提高的要求。所有 ControlLogix 5580 控制器都使用 Studio 5000® 设计环境作为标准框架,以优化生产效率和缩短调试时间。该框架负责管理基于 EtherNet/IP 的集成运动,适用于高速运动应用和 SIL2/PLd、SIL3/PLe 安全解决方案。这些控制器是要求高性能通信、I/O 和最高 256 轴运动控制的应用项目的理想选择。


Bulletin 1756 ControlLogix 5570 控制器

ControlLogix 5570 控制器

我们的 Bulletin 5570 ControlLogix® 5570 控制器可以用于标准、安全和极端温度的环境,On-Machine 模型适用于过程、运动、离散和高可用性应用项目。作为 Integrated Architecture™ 系统的一部分,这些控制器使用 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ 和通用网络协议。这些高性能控制器通过适用于所有控制领域的公共开发环境来提供通用控制引擎。


Bulletin 1756 ControlLogix 基于机架的模块

1756 ControlLogix 模块

我们的 Bulletin 1756 ControlLogix® 基于机架的模块提供全面的数字量、诊断数字量、模拟量、运动控制、特殊功能 I/O 和计算模块,可满足各种应用项目需要。您可以使用 ControlLogix 控制器的本地机架中的任何基于机架的模块,或者使用通过 ControlNet™ 或 EtherNet/IP™ 网络连接到 ControlLogix 控制器的机架中的基于机架的模块。