CompactLogix 控制系统

我们的 CompactLogix™ 和 Compact GuardLogix® 控制器使用具有公共开发环境的通用控制引擎,可在易用环境下提供中型应用项目控制。编程软件、控制器和 I/O 模块之间的紧密集成可减少开发时间,降低调试和正常运行时的成本。这种通用性可以实现将机器或安全应用项目经济实用地集成到全厂级控制系统中,因为它在一个控制器中集成了安全、运动、离散和传动功能。

5069 CompactLogix 5480 控制器

5069 CompactLogix 5480 控制器

我们的 Bulletin 5069 CompactLogix™ 5480 控制器属于实时控制器,其上并行运行 Windows 10 IoT Enterprise 与 Logix 控制引擎。我们的 CompactLogix 5480 与 ControlLogix® 5580 和 CompactLogix 5380 控制器采用相同的控制引擎,引擎架构经过重新设计。此 Logix 控制器系列支持嵌入式 Windows 应用程序,例如分析、数据收集和预测计算应用程序。可在设备级收集数据和进行决策的能力有助于为互联企业提供支持,让最终用户和 OEM 同时获益。


Bulletin 5069 CompactLogix 5380 控制器

5069 CompactLogix 5380 控制器

我们的 CompactLogix™ 5380 控制器可以增强性能、提升容量、提高生产效率和安全性,帮助满足对制造业智能机器和设备不断提高的要求。所有 CompactLogix 5380 控制器都使用常用设计环境 Studio 5000® 作为标准框架。该环境可以优化生产效率,缩短调试时间并管理基于 EtherNet/IP 的集成运动,适用于高速运动应用和 SIL2/PLd 安全解决方案。这些控制器是要求高性能通信、I/O 和最高 32 轴运动控制的应用项目的理想选择。


Bulletin 1769 CompactLogix 5370 可编程自动化控制器

1769 CompactLogix 5370 控制器

我们的 Bulletin 1769 CompactLogix™ 5370 控制器是 Integrated Architecture® 系统的组成部分。这些控制器包括集成安全,并与所有 Logix 控制器使用相同的编程软件、网络协议和信息容量。这样可为所有控制领域提供一个共同的开发环境。一致的工具和功能可帮助用户降低设计投资成本,简化诊断和故障处理,并且缩短中小型应用项目的上市时间。


Bulletin 1768 CompactLogix L4x、L4xS 可编程自动化控制器

1768 CompactLogix 控制器

Bulletin 1768 CompactLogix™ 和 Compact GuardLogix® 控制器十分适合需要安全功能、运动控制和/或复杂通信的中小型应用项目。这些控制器可提供集成的串行、EtherNet/IP™ 或 ControlNet™ 通道以及模块化 DeviceNet™ 通信。它们支持多达 30 个 I/O 模块和多达 16 个运动轴。


Bulletin 1769 CompactLogix L3x 控制器

1769 CompactLogix L3x 控制器

我们的 Bulletin 1769 CompactLogix™ L3x 控制器非常适合不需要运动控制或安全功能的中小型控制应用项目。这些控制器提供了集成串行、EtherNet/IP™ 或 ControlNet™ 通道以及模块化 DeviceNet™ 通信。