可编程控制器

从 20 世纪 70 年代发明的原始可编程逻辑控制器 (PLC) 到可扩展、多领域和支持信息的可编程自动化控制器 (PAC) 中包含的技术,我们的控制解决方案都是技术标杆。我们通过安全认证的控制器可满足您的 SIL 2 和 SIL 3 应用项目需求。我们提供多种控制器类型和尺寸,可满足您的特定需求。

大型控制系统

大型控制系统

我们的大型控制系统可适应最严苛的应用项目需求。它们提供模块化架构以及各种 I/O 和网络选项。这些强大的控制解决方案为过程应用、安全应用和运动控制应用提供世界一流的功能。我们的大型可编程自动化控制器 (PAC) 专为分布式或监控应用项目设计,具备出色的可靠性和性能。


中型可编程控制系统

中型控制系统

中型控制器可以提供您需要的功能和灵活性,不会有大系统那样的开销,是中型应用项目的完美解决方案。从基于机架的、封装模块化设计的标准和安全认证控制器中选择。典型应用项目包括复杂机器控制、批处理和楼宇自动化。


Micro & Nano 控制系统

Micro & Nano 控制系统

我们的微型和纳米 PLC 可提供经济的解决方案,以满足简单机械的基本控制需求,包括继电器替换以及简单的控制定时和逻辑。这些控制器采用紧凑型封装、集成 I/O 和通信,且易于使用,是传送带自动化、安全系统以及建筑和停车场照明等应用项目的理想选择。