过程测试设备网络

我们的过程测试设备网络提供过程仪表与过程控制系统之间的通信。我们针对 HART 和 FOUNDATION™ 现场总线上的仪表提供集成 PlantPAx™ 分布式控制系统支持。我们的 Encompass™ 合作伙伴提供对 Profibus PA 以及 Modbus 和其他网络的扩展支持。Endress+Hauser 及其他合作伙伴现在提供可连接到 EtherNet/IP™ 网络的过程仪表以支持这种不断增长的趋势。

FOUNDATION 现场总线

FOUNDATION 现场总线

我们的 PlantPAx™ 分布式控制系统提供了一个工厂级控制和信息平台,而基金会现场总线标准提供在整个工厂内部署控制架构的功能。结合这两种强大的技术,可以实现数据的集成式无缝分配和通过多种来源的设备执行过程控制。


HART 通信协议

HART 通信协议

HART(可寻址远程传感器数据通路)协议是一种广泛接受的标准,适用于过程工业中与测试设备进行的数字式增强型通信。