其他工业网络

我们支持各种其他工业自动化网络,使您可以将新应用项目与 Data Highway Plus、DH-485、通用远程 I/O 和 SERCOS II 等网络上的现有应用项目灵活连接。我们还通过 Encompass™ 合作伙伴产品,提供与许多其他网络的机架内连通性。

Data Highway Plus (DH+) 网络

Data Highway Plus (DH+) 网络

Data Highway Plus (DH+) 网络是局域网络,可用在工厂应用项目中支持远程编程以及计算机与控制器之间的发送信息。


DH-485 网络

DH-485 网络

DH‑485 工业局域网络适用于工厂应用项目,使用 RS‑485 传输标准。


SERCOS 接口

SERCOS 接口

SERCOS(串行实时通信系统)是国际认可的运动控制通信标准 (IEC 61491)。此通信网络用于通过抗噪声干扰光纤电缆,实时进行标准化闭环数据的高速串行通信。我们通过接口运动控制模块来支持 SERCOS,可为 ControlLogix® 控制器提供 SERCOS 变频器连接和控制。


通用远程 I/O (RIO) 网络

通用远程 I/O (RIO) 网络

通用远程 I/O 链路是一种局域网络,用于将控制器连接到远程 I/O 框架和各种智能设备(如操作员界面以及交流或直流调速器)。