工业电机

我们的工业电机具有高品质,且能经受特殊条件,如低转速高扭矩应用项目的极端热性能和电气要求。我们有多种通用和矢量电机可供选择,这些电机采用 NEMA 超高效设计,具有最佳变速性能和使用寿命。我们还拥有适于在恶劣环境下使用的耐用电机。

通用

通用

通用电机有各种机壳,包括 TENV、TEFC、ODP 和 DPG,功率范围从小马力到 400 马力。这些电机可与变频器配合使用,也可直接用于非重载环境中的大多数应用项目。


恶劣环境

恶劣环境

恶劣环境电机设计上可耐受水和食品加工应用项目等挑战。提供各种马力(从小马力到 350 马力)的 TENV 和 TEFC 外壳防护等级。这些电机可与变频器配合使用,也可以直接使用。


矢量控制

矢量控制

矢量控制变速电机是专为逆变器和矢量任务应用项目生产的,具备零速恒转矩功能。有多种外壳防护等级和功率可用,功率范围从 ¼ 到 1000 马力。这些电机只适用于变频器。