中压电机控制中心

在恶劣的工业环境中,您关键应用项目的安全可重复运行依赖于中压电机。要提高系统的防护能力和性能,请选择我们的 CENTERLINE® 1500 电机控制中心 (MCC)。它们坚固耐用,能够满足您的应用项目需求。

CENTERLINE 1500 中压电机控制中心

CENTERLINE 1500 中压电机控制中心

我们的 CENTERLINE® 1500 中压电机控制中心 (MCC) 以包含抗电弧产品设计的各种控制形式提供。控制器选项包括全电压、逆向控制、降电压、固态降电压、多速以及同步控制。这些控制器配备负载断路开关,这些开关为启动电机应用提供了集成智能和成本最低的解决方案。



用于电机控制中心的 IntelliCENTER 软件

IntelliCENTER 软件

IntelliCENTER® 软件向 MCC 中提供最终窗口。使用此软件,您可以轻松进行实时诊断和参考电机控制中心文档,从而最大限度地提高电机控制中心以及相关设备的性能。各个电机控制中心单元的图形视图可显示设备数据,供您快速查看关键状态信息。您可以使用集成助手功能在 Studio™ 5000 环境中自动构建 I/O 树,或使用来自 IntelliCENTER 软件的信息在 FactoryTalk® EnergyMetrix™ 中自动填写仪表数据。IntelliCENTER Energy 可为电机控制中心中的智能电机控制设备提供 FactoryTalk EnergyMetrix 自动预配置设置。