IEC 负载开关
我们的 Bulletin 194E 负载开关是针对本地电机隔离和隔离开关应用项目而设计的。这些开关分为 3 极型和 6 极型,带有附加的极、接地和中性线端子以及辅助触点。这些开关与 Bulletin 194L 控制和负载开关共用相同的操作柄。
我们的 Bulletin 194E 负载开关是针对本地电机隔离和隔离开关应用项目而设计的。这些开关分为 3 极型和 6 极型,带有附加的极、接地和中性线端子以及辅助触点。这些开关与 Bulletin 194L 控制和负载开关共用相同的操作柄。
Bulletin 194L 控制和负载开关使用灵活、易于调整,可节省时间与空间。这些开关分为前门安装型、基座安装型或 DIN 导轨安装型。您可以将这些开关用作手动电机控制器和电机隔离开关。
我们的 Bulletin 1592 中电压负载断路开关提供有熔断器与无熔断器选项,以及用于馈电装置和电源的专业中电压控制选项。
我们的 Bulletin1503 隔离开关属于非负载断路型开关。该隔离开关可配合 1502 真空接触器及 1503HM 隔离开关手柄使用,在隔离开关手柄移至 OFF 位置时隔离功率单元。