电机控制接触器

我们提供一整套坚固耐用的多用途接触器,适用于 IEC 和 NEMA 应用项目。我们的 IEC 接触器可提供交流和直流控制。它们环保、用途广泛并且灵活。我们的 NEMA 接触器以结构坚固、性能可靠、电气寿命长著称。

NEMA 组合接触器

组合接触器

NEMA 组合接触器在隔离开关或断路器中提供,安装在通用设备上。我们的产品还有各种机壳以适应各种应用项目的需求。


IEC 接触器

IEC 接触器

我们的 IEC 接触器可提供交流和直流控制。它们环保、用途多并且灵活。这些接触器可保护您的其他设备,同时提供您期望的性能。


NEMA 接触器

NEMA 接触器

我们提供规格为 NEMA 00…9 的电机额定接触器,这些接触器采用开放式和密闭式设计,适用于交流电机的全压启动。我们的接触器还可用于非电机和照明负载。我们还针对许多海运和海上应用项目,提供各种带有船舶认证的 NEMA 接触器。我们提供馈电隔离型照明接触器,用于打开和关闭大型灯块。


Bulletin 156-C 固态接触器

156-C 固态接触器

我们的 Bulletin 156-C 固态接触器是对 Bulletin 700 固态型继电器系列的补充,用于为您提供完整的固态解决方案产品。我们的接触器设计中不包含可能发生磨损的运动部件或触点。此特性可减少甚至消除与维护、部件更换和停机有关的成本。