UltraWARE 软件

Bulletin 2098 UltraWARE 软件用于调试 Ultra™ 1500、Ultra™ 3000、Ultra™ 5000 和 Kinetix® 3 伺服驱动器。此软件具有一套完整的故障处理和诊断工具。该软件与我们的运动控制系列中的各种驱动器兼容,从而简化了集成与调试。

Bulletin 2098 UltraWARE 软件
  • 概览
  • 文档
  • 资源

特性

  • 使用 PC 上的串口与 Ultra™ 1500、Ultra™ 3000、Ultra™ 5000 和 Kinetix® 3 伺服驱动器通信
  • 您可在伺服驱动器中选择运行模式或定义运动功能
  • 您可通过配置功能对系统进行离线调试和编程
  • 功能强大且经过现场测试的生产力工具,包括内置示波器、屏幕上的量表以及快速调试和测量工具
  • 监视驱动器上的各种状态和运动参数
  • 支持标准 ANSI C 编程(仅限 Ultra5000 驱动器)
  • 与 Windows® 95、Windows 98、Windows 2000 和 Windows NT 操作系统兼容

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。