伺服驱动器

寻找更简单的性能提高途径?我们的解决方案旨在简化机械设计、提供更大的系统灵活性和提高总体性能。Allen-Bradley Kinetix® 伺服驱动器可无缝安装到 Logix 平台,提供更简单的配置、系统集成以及网络和安全性选项。

EtherNet/IP 伺服驱动器上的 Kinetix 集成运动

EtherNet/IP 上的 Kinetix 集成运动

我们的 Kinetix® 5500、5700、6500 和 350 伺服驱动器可连接到 Logix 控制器并与之配合运行,从而支持基于 EtherNet/IP™ 的集成运动控制。这些驱动器将高性能集成运动控制与开放性 EtherNet/IP 网络结合在一起。它们可作为采用 EtherNet/IP 的解决方案的一部分,用于集成高性能伺服驱动器和交流变频器、I/O、智能执行机构以及任何其他通过 EtherNet/IP 连接的设备。


Bulletin 2198 编码器输出模块

编码器输出模块

我们的 Bulletin 2198 编码器输出模块可以使设备与您的 EtherNet/IP 系统上的集成运动同步。它可同步到任何实际或虚拟的运动轴,并且非常适合与 Kinetix® 和 PowerFlex® 变频器一起使用。


Kinetix EtherNet/IP 索引脉冲和独立伺服驱动器

Kinetix 索引脉冲和独立伺服驱动器

我们的 Kinetix® 索引脉冲和独立伺服驱动器可以根据您的需要提供适当的控制级别,帮助降低机器复杂性。从低功率应用项目到更传统的伺服解决方案,可以选择适合您的控制需求、轴数、通信网络以及安全性的驱动器。


基于 SERCOS 接口的 Kinetix 集成运动控制

基于 SERCOS 接口的 Kinetix 集成运动控制

我们的 Kinetix® 6000 和 6200 SERCOS 集成运动控制多轴伺服驱动器有助于提高系统性能,同时节约时间与资金。Kinetix 2000 伺服驱动器将 Kinetix 集成运动的优点扩展到低功率运动控制应用项目,而 Kinetix 7000 伺服驱动器则适用于具有最高电源要求的运动控制应用项目。Kinetix 6000M 集成驱动电机系统将高性能 MP-Series™ 食品级伺服电机和 Kinetix 6000 伺服驱动器组合到一个系统中。


Bulletin 2098 Ultra 3000 数字式伺服驱动器

Ultra 3000 数字式伺服驱动器

Bulletin 2098 Ultra™ 3000 数字式伺服驱动器支持简单的独立索引以及多轴集成运动。所有功率规格都有索引、SERCOS 接口和 DeviceNet™ 联网选件。可通过 SERCOS 接口将此驱动器与 ControlLogix™ 或 SoftLogix™ 平台集成,以实现集成运动。