运动控制

我们的运动控制产品系列包括各种伺服驱动器、伺服电机和执行器,可以满足您的独特应用需求。无论是针对简单应用项目的紧凑型单轴驱动器,还是可无缝安装到 Integrated Architecture™ 系统中的高性能多轴伺服驱动器,Kinetix® 伺服驱动器都能满足您的需要。我们还增加了旋转和直线伺服电机和执行器以完善您的理想系统。这些产品都经过验证,可与 Kinetix 驱动器配合实现最佳性能。

执行器

执行器

MP-Series™ 集成直线运动产品包括线性执行机构和直线运动平台。这些产品通过准确定位和快速构建功能提供灵活的伺服控制。


伺服驱动器

伺服驱动器

寻找更简单的性能提高途径?我们的解决方案旨在简化机械设计、提供更大的系统灵活性和提高总体性能。Allen-Bradley Kinetix® 伺服驱动器可无缝安装到 Logix 平台,提供更简单的配置、系统集成以及网络和安全性选项。


编码器

编码器

编码器可以电子方式监控旋转轴的位置。 我们基于 EtherNet/IP 的绝对式编码器连接到 Logix 控制器并与之配合运行,以提供在开环控制系统中使用的位置跟踪数据。 我们的绝对式编码器属于机电设备,这类设备在闭环控制系统中是有用的反馈元件。 它们可在包装、机器人、机械手、丝杠/滚珠丝杠、转盘定位和组件插入应用项目中提供位置控制。 我们的增量光电编码器可提供低成本、较小的物理尺寸、高频率和高分辨率。 我们的附件可帮助您轻松安装并有效利用我们的编码器。


运动软件

运动软件

要在当今要求苛刻的商业环境中保持竞争力,必须找到一种更快的方式来设计、开发和提供经过优化以达到应用项目目标的设备。Allen-Bradley® 运动控制软件有助于促进机械设计过程,简化集成和系统调试,以及加快上市时间。


伺服电机

电机,伺服

我们的 Kinetix® 伺服电机包括各种旋转电机和线性电机。我们的旋转电机有几个系列,包括 Kinetix® VP 系列、MP-Series™、TL-Series™ 和 HPK 系列电机。我们的线性电机包括 LDC-Series™ 和 LDL-Series™ 无磨损型。伺服电机系列提供智能电机技术,可自动识别电机到驱动器的正确连接,并可与 Kinetix® 伺服驱动器无缝集成以实现最佳系统性能。


独立推车技术

独立推车技术

独立推车技术是线性电机的一种新方法。传统的传送带依靠齿轮、链条和皮带。而独立推车技术利用磁性以无摩擦的推进力精确控制运动!结果是:

  • 减少了停机时间和维护
  • 降低了能耗
  • 提高了更改移动曲线和执行复杂运动的能力