On-Machine 块分布式 I/O

我们的 On-Machine™ 块型 (IP67/69K) 分布式 I/O 模块可直接安装在机器上,而不用安装在远程中央控制柜内,从而降低接线成本并且使维护变得更加轻松。这些产品可提供传感器和执行机构接口点的完整组合,并且每个模块都包括一个网络适配器。对于某些产品,提供扩展块。您可以从模拟量、数字量和特殊功能 I/O 模块以及用于安全系统的 On-Machine I/O 模块中进行选择。

Bulletin 1732 ArmorBlock I/O 模块

1732 ArmorBlock I/O 模块

我们的 Bulletin 1732D 和 1732E ArmorBlock® I/O 模块提供经过强化的低成本 I/O,适合 On-Machine(机旁控制)使用。您可以在机器上靠近传感器和执行器的位置安装这些模块,从而缩短汽车、物料输送和高速包装应用项目中的接线。这些模块可用于 DeviceNet® 和 EtherNet/IP™ 网络,还适合在焊接应用项目和机械手末端机器人应用项目中使用。


Bulletin 1732 ArmorBlock Guard I/O 模块

1732 ArmorBlock Guard I/O 模块

我们的 Bulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 模块可为安全系统提供传统分布式 I/O 的所有优点。这些模块采用适用于 EtherNet/IP™ 的 IP67 级包装提供,可以直接安装在机器上。