1718 Ex I/O 模块

我们的 Bulletin 1718 Ex I/O 模块是针对 1 区防爆区域设计的本安型分布式 I/O 平台(需放置在经认证的防护罩中)。该平台可通过 EtherNet/IP™ 将现场设备集成到基于机架的紧凑型 I/O 设计中。其外形尺寸可实现极高的效率,并减少额外的硬件和布线要求。

2020 年 3 月开始销售。

Bulletin 1718 Ex I/O 模块
  • 概览

特性

  • 提供本安 I/O 以满足应用项目 1 区安装要求(需放置在经认证的防护罩中)
  • 与 Integrated Architecture® 系统集成,方便配置
  • 在 0 区和 1 区中通过 EtherNet/IP 进行连接
  • 通过用户自定义配置文件支持 Studio 5000 Logix Designer® v24 及更高版本
  • 提供基于机架的紧凑型 I/O 设计,电源包含在机架内
  • 包括 DLR 适配器和可选电源冗余
  • 所有模拟量模块标配 HART 7 支持