柜内块分布式 I/O

柜内 (IP20) 分布式 I/O 可放置在整个应用项目中,并要求使用机壳。我们的柜内 Block I/O 产品可提供传感器和执行机构接合点的完整装配,并且包括网络适配器。对于某些系列,提供了扩展块。从各种模拟量、数字量和特殊功能 I/O 以及用于安全系统的 I/O 中进行选择。

1753 GuardPLC 安全 I/O 柜内块

1753 GuardPLC 安全 I/O

Rockwell Automation 宣布,1753 GuardPLC™ 安全 I/O 将于 2018 年 6 月停产,不再销售。


1790 CompactBlock LDX I/O 经济紧凑型柜内块

1790 CompactBlock LDX I/O

Bulletin 1790D CompactBlock™ LDX I/O 是适用于轻工业环境的经济实用的分布式 I/O 解决方案,这类环境不需要高的保护技术指标和高级性能特性。基本块包含 I/O 点和内置的 DeviceNet™ 网络适配器。通过数字量 I/O 扩展块,可向 CompactBlock LDX I/O 系统灵活添加 I/O 点。


Bulletin 1791 CompactBlock Guard 安全 I/O 柜内块

1791 CompactBlock Guard 安全 I/O

Bulletin 1791DS 和 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 模块为安全系统提供了分布式 I/O 的优点。这些模块可与使用 CIP™ 安全性在 DeviceNet™ 或 EtherNet/IP™ 网络上进行通信的安全控制器结合使用。CompactBlock Guard 安全 I/O 经过优化,可与 GuardPLC™、GuardLogix® 和 SmartGuard™ 控制器结合使用。