驱动器软件

我们的 Allen-Bradley® PowerFlex® 驱动器软件为您提供了可方便配置 VFD 的方式。选择最适合您需求的工具:DriveTools™、Connected Component Workbench 和您 Logix 控制的应用使用 Studio 5000 Logix Designer®。每个驱动配置工具提供一个界面,便于进行 PowerFlex 驱动器编程、维护及操作。

Connected Components Workbench 软件

Connected Components Workbench 软件

Connected Components Workbench 软件可用于控制器编程和设备配置,集成有 HMI 编辑器,进一步简化了单机设备编程。


Bulletin 9303 DriveTools SP 软件

9303 DriveTools SP

DriveTools™ SP 是一个软件工具系列,这些软件工具具有简化的界面,可用于 PowerFlex® 交流变频器和直流调速器的编程、维护和故障处理。工具中包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件。