工程型低电压交流变频器

PowerFlex® 工程型交流变频器是经济实用的解决方案,适用于广泛的全球应用。这种通用变频器的设计特点是易于使用,具备省时优势并且以紧凑的封装优化面板空间和应用项目通用性。

Bulletin 20F PowerFlex 753 交流变频器

PowerFlex 753

PowerFlex® 753 交流变频器在需要安全功能的通用应用项目中既经济实用,又易于使用。它们标配有内置 I/O,有助于降低工程设计成本、缩短机器上市时间并满足最终用户对机器生产力的更高要求,是机器制造商和系统集成商的理想选择。针对空间有限的低功率应用项目,可选择使用尺寸优化的变频器。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块提供了灵活而经济实用的 EtherNet/IP 网络利用方法。


Bulletin 20G PowerFlex 755 交流变频器

PowerFlex 755

PowerFlex® 755 交流变频器易于使用,应用灵活,性能出众。它们包含多种控制及硬件选项,以及可选的嵌入式安全功能。这些变频器非常适合各种电机控制应用项目,包括泵、风机和传送带。通过基于 EtherNet/IP™ 的集成运动控制,您可将这些变频器与 Kinetix® 变频器布置在同一网络上。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块支持环形、线形和星形拓扑以及设备级环网 (DLR) 功能,可实现容错连接和高驱动器可用性。


PowerFlex 755T

PowerFlex 755T

我们的 PowerFlex® 755T 变频器旨在提供谐波消除、回馈、公共母线解决方案,从而帮助降低能源成本、增强灵活性并提高生产力。这些是首批提供 TotalFORCE® 技术的变频器,该技术使用多项专利功能来帮助优化您的系统。


Bulletin 20A PowerFlex 70 交流变频器

PowerFlex 70

PowerFlex® 70 交流变频器是包含电源、控制和操作员界面的紧凑型设备,旨在满足空间、简易性和可靠性要求。这种变频器具有广泛的功能,可帮助您轻松将其集成到您的架构中,并对其进行配置用于满足大多数应用需求。


Bulletin 20D PowerFlex 700S 交流变频器

PowerFlex 700S

PowerFlex® 700S 交流变频器可针对要求极为严格的独立、协调驱动控制和变频器系统应用项目提供优化的集成。带有 DriveLogix™ 选件的 PowerFlex 700S 交流变频器将 PowerFlex 交流变频器的强大性能和灵活控制与高性能 Logix 引擎结合在一起,成为一种功能强大、经济实用的驱动与控制解决方案。


Bulletin 20B PowerFlex 700 交流变频器

PowerFlex 700

PowerFlex® 700 交流变频器具有很宽的额定功率范围。这些变频器可在要求各异的应用项目中(从最简单的转速控制到要求极为苛刻的转矩控制)对三相感应电机进行控制。PowerFlex 700 交流变频器针对起重、油井以及速度和定位应用项目提供了特定功能与参数。封装式变频器具有标准化的设计,提供了额外的控制、电源和外壳选件。PowerFlex 700 风机与水泵封装式变频器是在可变转矩风机和水泵应用项目中使用的经济型转速控制解决方案。


Bulletin 20L PowerFlex 700L 交流变频器

PowerFlex 700L

PowerFlex® 700L 交流变频器在全回馈式水冷电源结构中提供 PowerFlex 700 矢量控制或 PowerFlex 700S 控制。这一功能强大的组合在一个小型外壳内提供了极高的性能和功率能力,同时节省了电能,减少了谐波。PowerFlex 700L 交流变频器分为面板安装型和机柜安装型,是一种使用灵活的高性能变频器。


公共母线电源

公共母线电源

公共母线电源使用公共整流器向所有直流交流逆变器的直流母线供电。对于逆变器在驱动时、同一过程中的其他逆变器在发电的应用项目,直流母线上的电源共享可提高应用项目的效率。