极端环境计算机

我们的极端环境计算机通过危险场所认证,能够承受的极端温度超过市场上的任何其他产品。石油与天然气、化工和采矿等行业的工作场所包含具有潜在爆炸危险的材料,通常会使硬件备受考验。这类计算机经过专门设计可承受恶劣极端温度,通过了 IECEx、ATEX 和 UL 认证,适用于危险场所。

Bulletin 6181X 危险场所显示屏集成式计算机

危险场所显示屏集成式计算机

我们的 Bulletins 6181X 1200XT 危险场所显示屏集成式计算机是 IECEx、ATEX 类别 3 等级(针对气体和灰尘)和 UL 列名(针对 I 类 2 分区危险场所)的计算机。这些面板安装计算机适用于极端环境。12.1 英寸 TFT 彩色显示屏提供压感式触摸屏,在阳光下也容易查看。


Bulletin 6181X 危险场所无显示屏计算机

危险场所无显示屏工业计算机

我们的 Bulletin 6181X 1200XT 危险场所无显示屏计算机是 IECEx、ATEX 类别 3 等级(针对气体和灰尘)和 UL 列名(针对 I 类 2 分区危险场所)的计算机。这些壁挂安装计算机适用于极端环境。