熔断器座

通过熔断器座可以安全方便地安装 CC 类、J 类和小型熔断器。这些熔断器座可提供非常出色的导线保护、小型电机负载保护和小型电机负载群组保护。

Bulletin 140F 熔断器座

140F 熔断器座

Bulletin 140F 熔断器座可用于 UL CC 类或小型熔断器以及 IEC 10 x 38 毫米熔断器,带或不带熔断器熔断指示。这些熔断器座可在打开位置锁定,并与 Bulletin 140M 附件兼容。


Bulletin 1492-FB 熔断器座

1492 熔断器座

Bulletin 1492-FB 熔断器座适合很多 OEM 应用项目。通过这些熔断器座,可以安全方便地安装 CC 类、J 类和小型熔断器。我们的 CC 类和 J 类熔断器座可用于分支电路保护。它们非常适合导线保护、小型电机负载保护和小型电机负载的成组保护。