Ambalaj makinelerinden daha fazla verim alın
Bağımsız taşıyıcı teknolojisi; ürünleri bir yol üzerinde taşıyan bağımsız kontrol edilen taşıyıcıları kullanır, geleneksel dişli, zincir ve kayışlı konveryörlere göre sayısız avantaj sunar.
Öncelikle üreticiler, yalnızca bir düğmeye basarak üretime geçiş yapabilir. Nesne odaklı kütüphaneler İnsan Makine Arayüzlerinden (HMI) önceden ayarlanmış hareket profillerine standartlaştırma ve hızlı uygulamaya imkan tanır, bu da makine format değişimlerinde neredeyse sıfır duruş süresi anlamına gelir.
Ürünler arasında sabit boşluk olan geleneksel konveyör teknolojisinden farklı olarak, bağımsız taşıyıcı teknolojisi değişken adımlara sahiptir. Çok sayıda ürün formatına uymak amacıyla üretim hattında ürünler arasındaki mesafeyi ayarlayabilir. Bu esneklik, sadece bir makine hattında paketlediğiniz tüm yiyecek içecek ürünleri için üretimi optimize etmenize ve işleme kapasitenizi artırmanıza olanak sağlar.
Bir endüstriyel otomasyon geliştiricisi ve sistem entegratörü olan DT Engineering, bir Fortune 500 müşterisinin %85 OEE standardının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla yeni sisteminde bağımsız taşıyıcı teknolojisini kullandı. Çözüm, standardın da üzerinde bir başarıya ulaştı ve %97 seviyesini yakaladı. Bu başarıyı temel alan DT Engineering, çok sayıda montaj, dağıtım ve paketleme uygulaması için bu çözümü yeni bir ürün olarak geliştirdi.
Araçların mesafesinin akıllı bir şekilde düzenlenmesi üretimdeki en büyük sorunlu alanlardan birine de yardımcı oluyor: besleme. Yiyecek paketlemesindeki en karmaşık aşamalardan biri olduğundan, eğer bir uygulamada darboğaz varsa, bu genellikle besleme aşamasındadır. bağımsız taşıyıcı teknolojisi belirli paketleme istasyonlarında yavaşlamaları engellemek için araçlar arasındaki mesafeyi ayarlayabilir ve sonsuz üretim için sürekli ve zamanlamalı prosesleri birleştirebilir.