Chaves de intertravamento com segredo

Nossas chaves de intertravamento com segredo podem ser configuradas para garantir que ocorra uma sequência predeterminada de eventos ou que os riscos tenham sido reduzidos, antes de os operadores ficarem expostos a eles.

Chaves de intertravamento com segredo de acesso e correntes cód. cat. 440T

Acesso e correntes 440T

Nossas chaves de intertravamento com segredo de acesso e correntes permitem acessar áreas perigosas somente quando uma chave apropriada é inserida no intertravamento. Esses intertravamentos de acesso de aço inoxidável oferecem um método de tipo industrial robusto para ajudar a prevenir o acesso através de portas. Eles são acionados por uma alavanca ou um rolete conectado à corrente.


Chave de unidade de intercâmbio de intertravamento com segredo cód. cat. 440T

Unidade de intercâmbio 440T

Nossas unidades de intercâmbio para Chaves de intertravamento com segredo são usadas em uma sequência de intertravamento para vincular outros dispositivos na gama do Prosafe®. Essas unidades fornecem sequências de operação mais complexas.


Chaves de intertravamento com segredo de válvula em miniatura cód. cat. 440T

Válvula em miniatura 440T

Nossas chaves de intertravamento com segredo de válvula em miniatura são a solução ideal para aplicações onde o espaço é crítico. Os recursos incluem as opções aberta travada ou fechada travada.


Chaves rotativas de intertravamento com segredo cód. cat. 440T

Rotativas 440T

Nossas chaves rotativas de intertravamento com segredo são usadas no isolamento elétrico de máquinas de forma a aprimorar o acesso seguro e também como caixas de instruções em células robôs. Após a alimentação ser desligada, a chave poderá ser retirada e usada na próxima sequência de operações, como o destravamento de uma escotilha de acesso ou a operação de válvulas. A chave rotativa pode ser montada em um painel ou comprada em um gabinete.


Chaves de intertravamento com segredo ProSafe Slamlock cód. cat. 440T

Slamlock 440T

As chaves de intertravamento com segredo Slamlock™ combinam os recursos de chaves com segredo a intertravamentos acionados por linguetas. Quando o atuador é inserido no intertravamento (proteção fechada), a chave com segredo pode ser girada e removida. Com a chave livre, o atuador não pode ser removido. Isso trava a porta de proteção. A chave com segredo deve ser reinserida e girada 90° para destravar a porta de proteção.  As chaves de intertravamento Slamlock estão disponíveis em versões mecânicas, elétricas e solenoides.


Unidade de liberação de solenoide de chave com segredo cód. cat. 440T

Unidade de liberação de solenoide 440T

A nossa unidade de liberação de solenoide de chave com segredo isola as máquinas eletricamente para aprimorar a segurança de acesso. A unidade consiste em um interruptor rotativo e um solenoide. A chave com segredo poderá ser removida quando um sinal externo for fornecido ao seu mecanismo interno de travamento por solenoide. Uma luz indicadora na unidade de liberação de solenoide mostra quando a chave com segredo pode ser removida—isto é, quando a alimentação é aplicada ao solenoide. O sinal do solenoide somente precisa estar presente quando a remoção da chave for necessária.


Unidade com movimento parado de chave com segredo cód. cat. 440T

Unidade com movimento parado 440T

Nossa Unidade de parada de movimento (SMU) Prosafe® é usada em programas aplicativos que necessitam de detecção de parada de movimento de peças mecânicas de máquinas. A SMU usa sensores de proximidade indutivos para detectar movimento e a unidade de controle CU2 para monitorar os sensores.


Adaptadores do quadro de comando e manobra de chave com segredo cód. cat. 440T

Adaptadores de quadro de comando e manobra 440T

O nosso adaptador de quadro de comando e manobra de chaves com segredo é usado para intertravar aplicações preparatórias de quadro de comando e manobra ou outros equipamentos host como válvulas de carretel. A alimentação é isolada e bloqueada quando a chave é girada e removida. Em seguida, a chave pode ser usada na próxima sequência de operação.


Chave com segredo com atraso temporizado eletrônico cód. cat. 440T

Unidade com atraso temporizado 440T

Nossas chaves de intertravamento com segredo com unidade de atraso temporizado eletrônico são usadas em aplicações que necessitam de que um tempo seja transcorrido antes de permitir acesso a uma área perigosa. Essa chave de intertravamento usa um relé de segurança Guardmaster® SI em combinação com um relé de segurança Guardmaster EMD para executar a sequência de temporização. Girar uma chave não removível inicia o temporizador. Quando o tempo limite do EMD é esgotado, sua saída energiza um solenoide interno que, em seguida, permite a remoção de uma ou duas chaves com segredo.


Chaves de intertravamento por parafuso com segredo cód. cat. 440T

Parafuso 440T

Nossas chaves de intertravamento por parafuso com segredo permitem acessar áreas perigosas somente quando uma chave apropriada é inserida no intertravamento. Esses intertravamentos por parafuso de aço inoxidável oferecem um método de tipo industrial robusto para ajudar a prevenir o acesso através de portas. Com esses intertravamentos por parafuso, não há necessidade de passar cabos de alimentação para a porta. Esses intertravamentos por parafuso estão disponíveis em tipos de chaves mecânicos, elétricos e solenoides.