Chaves de área classificada

Nossas chaves para área classificada são projetadas para uso em aplicações como refinarias, destilarias, elevadores de grãos e moinhos de farinha, onde podem existir gases e outros materiais perigosos.

Chaves para áreas classificadas Rotacam pneumáticas

Rotacam pneumática 440H

Nossas chaves para áreas classificadas Rotacam™ pneumáticas fornecem isolação de atuação positiva do suprimento de ar comprimido de uma máquina. As chaves para áreas classificadas Lifeline™ 4 pneumáticas são chaves de segurança pneumáticas operadas por cordão que protegem máquinas pneumáticas e transportadores expostos. Essas chaves são imunes à vibração das máquinas.


Chaves à prova de explosão Guardmaster

Chaves à prova de explosão Guardmaster

Nossas chaves à prova de explosão Guardmaster têm blocos de contatos vedados à prova de chamas, o que as torna adequadas para uso em áreas classificadas Zona 1 e Zona 2 europeias. Elas mantêm os recursos de segurança e os princípios de operação das chaves Guardmaster® convencionais. Todas as chaves Guardmaster Ex atendem aos rígidos padrões exigidos pelos padrões harmonizados europeus.