Produtos de segurança

Nossos produtos e soluções inovadores de segurança aprimoram a operação funcional das suas máquinas e, ao mesmo tempo ajudam a aumentar a segurança, a eficiência e a produtividade das equipes de trabalho. Oferecemos um dos mais amplos portfólios de segurança do setor para ajudá-lo a alcançar suas metas de segurança e produtividade em processos e aplicações de produção discreta.

Controladores programáveis de segurança

Controladores programáveis de segurança

Nossos sistemas de controle de segurança incorporam os benefícios do controle programável tradicional a aplicações complexas de segurança, substituindo os sistemas de relés físicos geralmente usados para conduzir processos automatizados a um estado seguro. CLPs de segurança permitem que programas padrão e programas de segurança sejam executados no mesmo rack controlador, fornecendo flexibilidade na programação e um ambiente familiar e fácil de usar para os programadores. Nossas soluções de controlador de segurança fornecem um controle aberto e integrado que ajudará você a desenvolver sistemas mais produtivos e seguros. Obtenha a segurança de máquina com um controlador, uma rede e um software únicos capazes e flexíveis para ajudar a proteger seu investimento em produção inteligente.


Módulos de entrada/saída (E/S) de segurança

Módulos de entrada/saída (E/S) de segurança

Nosso portfólio de E/S de segurança oferece opções locais, distribuídas e On-Machine™ com uma ampla variedade de desempenho e atributos de conectividade para ajudar a melhorar a conformidade e desempenho da máquina. E/S de Compact 5000™, FLEX 5000™ e ControlLogix® compartilham amplamente uma estrutura de dados comum e interface de usuário gráfica, que permite fácil integração em qualquer uma dessas três plataformas. Essa programação e operação comum reduz o tempo de projeto e permite reutilização de código. Nossos módulos de proteção Guard I/O™ incluem todas as vantagens de E/S distribuída tradicional. Os projetos de montagem reduzem os custos de fiação e o tempo de partida para máquinas e células em sistemas de segurança.


Tecnologia GuardLink

Tecnologia GuardLink

A tecnologia GuardLink™ é um protocolo de comunicações baseado em segurança que vincula The Connected Enterprise à proteção. Os dispositivos de segurança inteligentes Guardmaster® da Allen-Bradley® com a tecnologia GuardLink fornecem informação, funcionalidade avançada e flexibilidade. Essa tecnologia ajuda a melhorar a segurança e aumentar a eficiência em toda a máquina/fábrica.


Sistemas de conexão de segurança

Sistemas de conexão de segurança

Nossas caixas de distribuição, plugues de curto-circuito, distribuidores e expansores de segurança/portas T Guardmaster® são partes de um sistema de desconexão rápida dedicado à segurança da máquina. Os distribuidores GuardLink™ conectam dispositivos de entrada de segurança a um sistema GuardLink, um protocolo de comunicações baseado em segurança que adiciona segurança à The Connected Enterprise. Os dispositivos compatíveis com GuardLink oferecem recursos avançados e diagnóstico que só podem ser acessados via distribuidor de conexão com GuardLink.

 


Inversores de segurança

Inversores de segurança

As opções de segurança podem ajudar a reduzir o tempo parado da máquina e aumentar a produtividade. Para ajudar você a proteger seu pessoal e os equipamentos, diversos inversores PowerFlex® estão disponíveis com recursos de segurança. Os inversores PowerFlex 525 incluem Safe Torque-Off incorporado como um recurso padrão. O Safe Torque-Off é um recurso opcional dos inversores PowerFlex 40P séries 70, 700H, 700S e 750, os quais também são compatíveis com a funcionalidade Monitor de Velocidade Segura. Além disso, é possível configurar inversores sem uma opção de segurança utilizando o Relé de segurança MSR57P.


Controle de posicionamento de segurança

Controle de posicionamento de segurança

Nossos produtos de servo-drive de segurança são projetados para ajudar a minimizar o tempo parado e a reduzir o consumo de energia e a produção de resíduos, enquanto ajudam a aprimorar a eficiência de operação da máquina. Todos os Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 e 7000 incorporam um recurso de segurança. Com o Safe Torque-Off, uma saída do inversor é desativada para remover o torque do motor sem remover a alimentação de toda a máquina. A monitoração de velocidade segura permite a você reduzir e monitorar a velocidade de sua aplicação para que um operador possa realizar com segurança alguns tipos de tarefas sem parar a máquina completamente.


Controle do motor de segurança

Controle do motor de segurança

Nossos produtos de controle de motor de segurança ajudam a reduzir os riscos associados à operação e manutenção de equipamentos elétricos. O controlador resistente a arco CENTERLINE® ArcShield™ e os centros de controle de motores CENTERLINE 2500 e 2100 com ArcShield, fornecem um controle de processo robusto para aplicações que exigem maior nível de proteção pessoal. Nossa linha de segurança ArmorStart® de controladores distribuídos de motores alcança a Categoria 4 de funcionalidade de segurança e fornece uma solução de segurança integrada em sua instalação de segurança DeviceNet™ On-Machine™. Nossos contatores de segurança e relés de controle IEC ajudam a proteger as pessoas de paradas não intencionais das máquinas e da perda da função de proteção. O sistema de isolação de segurança ElectroGuard® simplifica os procedimentos de trava / etiqueta do operador para ajudar a aumentar a conformidade e a produtividade.


Relés de segurança

Relés de segurança

Relés de segurança verificam e monitoram um sistema de segurança e permitem que a máquina dê partida ou execute comandos para desligar a máquina. Relés de segurança de função simples são a solução mais econômica para máquinas de menor porte em que é necessário um equipamento lógico dedicado para completar a função de segurança. Os relés de segurança de monitoração modulares e configuráveis são preferidos quando são necessários um grande número de diferentes equipamentos de proteção e um controle de zona mínimo.


Chaves de segurança

Chaves de segurança

Nossas chaves de segurança são projetadas e construídas conforme padrões globais de alta confiabilidade, estabilidade e qualidade. As chaves de segurança incluem chaves fim de curso e de intertravamento e chaves de parada de emergência.


Relés de segurança de função simples com saídas com atraso

Relés de função simples com saídas com atraso

Nossos relés de segurança de função simples com saídas com atraso são utilizados em aplicações que necessitam manter a energia por um período fixo após receber um sinal de entrada. Por exemplo, acionar uma chave para manter uma porta do protetor travada por um período fixo após pressionar um botão de parada.