E/S de rack

A E/S de rack é projetada especificamente para um controlador Allen-Bradley® específico, como parte de sua família. Você pode instalar a E/S localmente no mesmo rack que o controlador. Além disso, com o uso de redes de comunicação de E/S, você pode distribuir a E/S para mais perto dos sensores e atuadores, reduzindo seus custos com fiação.

Módulos SLC I/O cód. cat. 1746 baseados em rack

Módulos de E/S SLC 1746

Nossos Módulos de E/S SLC™ cód. cat. 1746 fazem parte da plataforma de controle SLC 500. A Rockwell Automation® anuncia que a partir de 31 de agosto de 2018, os módulos de E/S adicionais cód. cat. 1746 serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para os nossos módulos Compact I/O™ cód. cat. 5069 usados com a plataforma de controle Logix.


Módulos baseados em rack ControlLogix cód. cat. 1756

Módulos ControlLogix 1756

Nossos módulos baseados em rack ControlLogix® cód. cat. 1756 fornecem uma ampla gama de E/S digital, de diagnóstico digital, analógica, controle de movimento e especiais, além de módulos computacionais para atender às necessidades de sua aplicação. Você pode usar qualquer um dos módulos baseados em rack no rack local de um Controlador ControlLogix ou em um rack ligado a um Controlador ControlLogix em redes ControlNet™ ou EtherNet/IP™.


Expansão de E/S MicroLogix cód. cat. 1762

Expansão de E/S MicroLogix

Nossos módulos Expansion I/O MicroLogix™ cód. cat. 1762 estendem os recursos dos controladores MicroLogix 1100, 1200 e 1400 maximizando a flexibilidade da contagem e dos tipos de E/S. O projeto modular, sem rack, aumenta a economia de custos e reduz o estoque de peças de substituição. Os módulos podem ser montados em trilho DIN ou painel.


Módulos Compact I/O baseados em rack cód. cat. 1769

Módulos Compact I/O 1769

Nossos módulos baseados em rack Compact I/O™ cód. cat. 1769 podem ser usados como E/S local e distribuída para um controlador CompactLogix™ ou Compact GuardLogix®. O tipo para rack tem uma versão sem rack que reduz os custos e o estoque de peças de substituição. Um borne removível incorporado fornece conexões para sensores e atuadores de E/S.


Módulos Compact 5000 I/O cód. cat. 5069

Módulos de E/S Compact 5000

Nossos módulos de E/S Compact 5000™ cód. cat. 5069 proporcionam controle de alto desempenho com um design compacto, expandindo os recursos de desempenho da plataforma Logix. Eles são os módulos de E/S locais em um sistema CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 ou CompactLogix 5480 e há opções de segurança disponíveis. Esses módulos são a solução ideal de E/S distribuída em uma rede EtherNet/IP para controladores CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix® 5580 e GuardLogix 5580 com restrições de módulo de segurança. Eles são excelentes para aplicações com especificações de alto processamento.


Módulos de expansão de E/S Micro800 cód. cat. 2085

Módulos Expansion I/O Micro800

Nossos módulos de Expansão de E/S Micro800™ cód. cat. 2085 estendem os recursos dos controladores Micro850® e Micro870® maximizando a flexibilidade do número e dos tipos de E/S. O módulo de E/S se encaixa firmemente na lateral direita dos controladores Micro850 e Micro870, oferecendo suporte à montagem em trilho DIN e painel.