Mídia de alimentação de controle

Nossos dispositivos de conexão de mídia de alimentação de controle cód. cat. 888/889 fornecem cabos mini de desconexão que fornecem uma conexão segura ao controlador distribuído de motores ArmorStart®. Os componentes da mídia de alimentação de controle são uma configuração de 6 pinos/5 usados para prevenir erro de fiação com conectores de rede.

Dispositivos de conexão de mídias de alimentação de controle cód. cat. 888/889
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Construção com projeto moldado inteiriço
  • As opções de cabeamento incluem conjuntos de cabos e cabos
  • Os Ts de alimentação de controle oferecem flexibilidade no projeto do sistema
  • Os receptáculos fornecem pontos de terminação no painel e no controlador distribuído de motores ArmorStart®
  • Os receptáculos fêmea podem ser usados em uma conexão de montagem em painel
  • Os receptáculos macho podem ser usados em uma desconexão rápida no controlador distribuído de motores ArmorStart® com projeto de placa de bucha
  • Os conectores são axiais ou perpendiculares e são fisicamente ligados para impedir contratempos com a fiação.

Informação adicional

Saiba mais sobre as opções de mídia ArmorConnect® assistindo aos vídeos de características gerais a seguir:


Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.