Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

Cervejeiros: aumentam a produtividade em detrimento da criatividade?

Cervejeiros artesanais são artistas, criando receitas inspiradas de cervejas únicas e cervejas artesanais sazonais.

A beleza da cerveja artesanal é a originalidade, e isso apresenta desafios especiais de produtividade. A produtividade vem da repetibilidade, quando fazemos a mesma coisa repetidas vezes. Mas não é isso que os cervejeiros artesanais fazem naturalmente.

Então, como as cervejarias podem sustentar o processo criativo sem desacelerar a produção?

Com um sistema de controle de brassagem expansível que oferece as ferramentas certas para o mestre cervejeiro, tem um desempenho excepcional e ainda por cima parece profissional. Afinal de contas, não é incomum um cervejeiro artesanal mostrar parte do sistema de brassagem para clientes interessados.

Sim, você pode padronizar a criatividade

Embora as receitas possam mudar, o mestre cervejeiro pode preparar uma ótima cerveja artesanal de modo eficiente e consistente e (isso é importante) pode fazer isso em lotes pequenos.

Isso requer a combinação de um sistema de brassagem confiável com um gerenciamento de receitas flexível e um sistema de controle que permita que o cervejeiro seja criativo, modifique as receitas existentes e experimente novos tipos de cervejas.

Uma interface de usuário intuitiva faz a diferença, porque permite que usuários não técnicos compreendam o sistema sem serem programadores informáticos. Qualquer pessoa familiarizada com o processo de brassagem pode navegar pela interface e preparar cervejas artesanais rapidamente.

Isso está mudando o setor porque, agora, em vez de descobrir como usar um sistema complicado, os cervejeiros podem fazer o que sabem fazer melhor: criar cervejas artesanais.

Temos alguns exemplos de como um sistema eficiente de controle de brassagem pode ajudar os cervejeiros a obter maior controle sobre os processos:

  • A Full Sail Brewing mudou para um sistema de brassagem mais automatizado que reduziu o tempo de ciclo em 50% e aumentou a capacidade em 25%. Ela também diminuiu o uso de água em um milhão de galões por ano.
  • A Lakefront Brewery aumentou a rentabilidade e a produtividade na primeira passagem com novas enchedoras, aumentando a velocidade de produção em 50%. O novo preenchimento permitiu trocas de produtos mais rápidas.

Como o mercado de cervejas artesanais continua a se expandir (atualmente, temos mais de 4.000 cervejarias artesanais somente nos EUA), as cervejarias buscam automação para atender à demanda crescente. A automação não deve mais ser vista como algo que elimina a criatividade.

A integração de sistemas como brassagem, engarrafamento e empacotamento em plataformas de software e hardware de controle de processo padrão não afeta a habilidade necessária para a produção de uma bela cerveja. Na verdade, é exatamente o oposto: tirar a adivinhação do processo oferece ao mestre cervejeiro mais tempo para se concentrar no que é importante: a arte.

 


Mary Burgoon
Mary Burgoon
Market Development Manager, CPG Industry, Rockwell Automation
Mary Burgoon
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recomendado para você