Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

ConnectedProduction: otimização e digitalização de petróleo e gás

Main Image

Como quase todos os meus amigos que cresceram em Caracas, eu sonhava em ser um jogador de futebol. Não conte a ninguém, mas ainda sonho com isso quando vejo os “vino tintos” (nossa seleção nacional) entrar em campo...

Se alguém tivesse contado a esse garotinho que ele trabalharia em digitalização e otimização de produção para algumas das maiores empresas do mundo, ele provavelmente teria tentado fazer você voltar a falar sobre futebol assim que pudesse.

Então, serei fiel ao menino dentro de mim enquanto explico um pouco mais sobre por que amo o que faço agora e como o Oriente Médio mudou o foco para atuar no novo campo energético global.

O apetite mundial por energia cresceu exponencialmente durante a minha vida e não mostra sinais de desacelerar à medida que cada vez mais das maiores populações do globo se juntam às classes médias em expansão. Mas o que mudou foi o mix de energia.

Não há dúvida de que petróleo e gás continuarão tendo um papel importante, mas também está claro que, com novos métodos de fraturamento hidráulico, marcos regulatórios cada vez mais rigorosos e compromissos globais por fontes de energia mais sustentáveis, os fornecedores de recursos tradicionais do Oriente Médio em petróleo e gás nunca estiveram sob tanta pressão.

Tudo isso levou a uma mudança de foco dos produtores de petróleo e gás, que estão olhando menos para investimento em expansão e crescimento operacional e mais para a melhoria da eficiência por meio da otimização.

E é aí que o meu trabalho entra. Trabalho há 20 anos com otimização em uma perspectiva comercial e operacional.

Dá para dizer que sou fluente no idioma tecnológico internacional da otimização da produção de petróleo e gás. Durante esse tempo, houve uma mudança significativa; um novo dialeto para ser aprendido, se você quiser encarar assim. Desde 2001, me especializei no desenvolvimento de campos petrolíferos digitais. 

As oportunidades para aprimorar a fábrica existente na era dos dados são grandes. As ferramentas à disposição das empresas mais avançadas incluem, por exemplo, tecnologias de vigilância de processos, aplicações e mecanismos de análise de dados e técnicas de otimização de fluxo de trabalho.

E esse é apenas o começo; novos controles, inversores e tecnologias ativadas para segurança estão no mercado enquanto a gestão remota de ativos se torna uma realidade. É importante ressaltar que todas essas ferramentas podem ser conectadas de modo abrangente em plataformas de colaboração de nível empresarial.

Essas plataformas utilizam protocolos de comunicação de código aberto para oferecer informações históricas e em tempo real para que se consiga tomar decisões aprimoradas com qualquer quantidade de recursos exclusivos ou genéricos em toda a fábrica e na cadeia de fornecimento.

É muita informação para absorver. Na verdade, você pode preferir aprender mais sobre alguns recursos por meio de nossa página de campos petrolíferos digitais. Os benefícios deste kit de ferramentas atingem todas as partes do processo de produção e, embora cada fábrica seja diferente e possa aproveitá-los de maneiras diferentes, reunimos as abordagens e tecnologias envolvidas com o nome de ConnectedProductionTM.

Essa é uma extensão de nossa abordagem da Connected Enterprise (Empresa Conectada) às soluções de automação em outros setores, a abordagem que está no cerne das estratégias da Internet das coisas industrial (IIoT) para muitas das marcas mais importantes do mundo.

Empregamos efetivamente tudo o que aprendemos como a maior empresa do mundo dedicada à automação e refinamos isso para o ambiente de produção de petróleo e gás em terra. Desculpe o trocadilho!

A ConnectedProduction permite que os operadores capturem dados de qualquer número de fontes de terceiros por meio de tecnologias padrão de código aberto e os disponibilizem para inúmeras aplicações (como visualização em tempo real e registro histórico) em um único ambiente de informação.

Além disso, ela permite que os operadores executem loops de otimização de produção de ALS de curto prazo e sistemas de gestão de ativos e se conectem a módulos avançados de otimização que podem ajudar o produtor a reduzir custos operacionais, melhorar a eficiência, aumentar as margens de lucro e ter uma infraestrutura estável para colher as recompensas de mais vantagens da Internet das coisas industrial (IIoT) à medida que elas se desenvolvem.

E por que eu amo tanto o que faço?

Amo o que faço porque posso sentir e ver o benefício dele muito rapidamente, bem diante dos meus olhos.

É muito gratificante entrar nesses ambientes, ouvir o que os operadores dizem, pensar nas melhores tecnologias e serviços que podemos oferecer e ajudá-los a resolver as preocupações que os afligem. O resultado são instalações mais seguras, eficientes e produtivas, à altura dos desafios do mercado de energia atual e também pronta para o futuro.

Penso que minha função é semelhante à de um técnico de futebol. Pode me chamar de treinador Brito!

Meu trabalho é fazer com que os membros do time (a equipe de produção e operações, engenharia, automação, cadeia de fornecimento, fornecedores terceirizados, etc.) sejam individualmente os mais adequados e eficientes e poder ajudá-los a interagir com todos os outros membros do plantel do modo mais eficaz possível.

Se você imaginar que os dados (que são todos elementos importantes da era da produção digital) são como uma bola de futebol, é meu trabalho ajudar os jogadores a passar essa bola para formar uma equipe imbatível. É um trabalho que precisa de imaginação, criatividade e visualização. E é um trabalho que eu adoro!

Como qualquer pessoa que assiste a futebol sabe, nem sempre os melhores jogadores conseguem o melhor resultado, mas sim sempre a melhor equipe.


Thony Brito
Thony Brito
Regional Sales Manager, Middle East, Rockwell Automation
Thony Brito
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recomendado para você