Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

Seu inversor de frequência variável aceita servo?

Como diz o ditado, quanto mais simples, melhor – e isso é verdade não apenas no dia a dia, mas também em ambientes industriais. Ao longo da década passada, tecnologias capacitadoras, inclusive EtherNet/IP e a Internet das Coisas (IoT), ajudaram OEMs a reduzir a complexidade e oferecer máquinas verdadeiramente preparadas para as informações.

Porém, apesar desses avanços na tecnologia de rede e comunicação, os fabricantes de máquinas normalmente enfrentam diferentes ambientes de programação e configuração – e isso especialmente é o que acontece em aplicações que exigem controle de velocidade simples e funcionalidade de motor precisa.

Por exemplo, uma máquina de empacotamento típica pode incluir esteiras de entrada e saída, controladas por motores de indução e inversores de frequência variável – além do posicionamento do produto, controlado por servotecnologia. Embora os inversores de frequência variável (VFDs) normalmente utilizem uma programação com base em parâmetros, o software de servo-drive evoluiu para um conjunto mais simples e intuitivo de instruções. Essas metodologias diferentes podem introduzir complexidade no processo de desenvolvimento da máquina para engenheiros que precisam usar duas ferramentas de programação: para projetar o sistema e sincronizar a máquina. Assim, os dois ambientes também podem complicar a vida dos técnicos na localização de falhas ou no reparo dos equipamentos.

Obviamente, os OEMs podem corrigir isso utilizando servo-motores de alto desempenho e inversores para todas as funcionalidades da máquina. E alguns fazem isso. Porém, na maioria dos casos, isso não é prático nem econômico.

Não existia efetivamente uma solução ideal para esse desafio. Até hoje.

Com a introdução do inversor PowerFlex® 527 da Allen-Bradley®, a Rockwell Automation unificou os ambientes de programação para frequência variável e servotecnologia. Essa abordagem aprimorada usa instruções integradas compartilhadas pelos inversores PowerFlex 527 e servo-drives Kinetix® da Allen-Bradley.

Ambos usam a mesma ferramenta de software, o Studio 5000 Logix Designer, e uma metodologia de programação com base em conjuntos de instruções de movimento em comum.

O inversor PowerFlex 527 foi criado para integração exclusiva a controladores (PACs) Logix da Allen-Bradley e oferece uma solução de baixo custo para peças da máquina que precisam de controle de velocidade simples. Os inversores Kinetix lidam com as operações de controle do motor mais precisas envolvendo velocidade, torque e posicionamento.

Saiba mais sobre essa adição mais recente na família de inversores PowerFlex. E descubra que ensinar o inversor de frequência variável a conversar com o servo pode ser mais fácil do que você imagina.


Joel Warren
Joel Warren
OEM Account Manager, Rockwell Automation
Joel Warren
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recomendado para você