안전 제품

로크웰 오토메이션의 혁신적인 안전 제품과 솔루션은 장비의 기능적인 작동을 개선하는 동시에 직원의 안전성, 효율성 및 생산성을 높여 줍니다. 프로세스 및 분산 제조 어플리케이션에서 안전과 생산성 목표를 모두 달성하도록 안전 포트폴리오를 업계에서 가장 광범위하게 제공합니다.

세이프티 PLC

세이프티 PLC

안전 제어 시스템은 자동화된 프로세스를 안전 상태로 만드는 데 일반적으로 필요한 고정 배선 릴레이 시스템을 대체하면서 복합 안전 애플리케이션에 기존의 프로그래밍이 가능한 제어의 장점을 적용했습니다. 세이프티 PLC는 표준 및 안전 관련 프로그램을 단일 컨트롤러 섀시에 상주하게 하여 프로그래머에게 친숙하고 사용이 용이한 환경과 프로그래밍의 유연성을 제공합니다. 안전 PAC 솔루션을 사용하면 더 안전하며 생산성이 우수한 시스템에 유용한 통합된 개방형 제어가 가능합니다. 지능형 제조 투자를 보호해 주는 유용하고 유연한 단일 컨트롤러, 단일 네트워크 및 단일 소프트웨어로 장비 안전을 실현하십시오.


안전 입력/출력(I/O) 모듈

안전 입력/출력(I/O) 모듈

안전 I/O 포트폴리오는 규정 준수와 장비 성능을 향상할 수 있도록 광범위한 성능 및 연결 속성을 갖춘 로컬, 분산 및 On-Machine™ 옵션을 제공합니다. Compact 5000™, FLEX 5000™ 및 ControlLogix® I/O는 일반적인 데이터 구조와 그래픽 사용자 인터페이스를 폭넓게 공유하므로 이러한 세 가지 플랫폼에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이 공통적인 프로그래밍과 작동을 통해 설계 시간을 줄이고 코드를 재사용할 수 있습니다. Guard I/O™ 안전 모듈에는 기존 분산 I/O의 모든 장점이 포함됩니다. 장착 설계를 통해 안전 시스템에서 장비와 셀의 배선 비용과 스타트업 시간을 줄일 수 있습니다.


GuardLink 기술

GuardLink 기술

GuardLink™ 기술은 안전을 커넥티드 엔터프라이즈에 연결하는 안전 기반 통신 프로토콜입니다. GuardLink 기술의 Allen-Bradley® Guardmaster® 스마트 안전 장비는 정보와 고급 기능 및 유연성을 제공합니다. 이 기술은 안전을 강화하고 기계 및 공장의 효율성을 높여 줍니다.


안전 연결 시스템

안전 연결 시스템

Guardmaster® 안전 T-port/스플리터, 배전함, 단락 플러그 및 탭은 장비 안전 전용의 간편 분리 시스템의 부품입니다. GuardLink™ 탭은 커넥티드 엔터프라이즈에 안전을 연결하는 안전 기반 통신 프로토콜인 GuardLink 시스템에 안전 입력 장비를 연결합니다. GuardLink 기반 장비는 GuardLink 지원 연결 탭을 통해서만 사용할 수 있는 고급 기능 및 진단 기능을 제공합니다.

 


안전 드라이브

안전 드라이브

안전 옵션을 사용하여 장비의 가동 중단 시간을 줄이고 생산성은 증가시킬 수 있습니다. 세이프티 기능을 갖춘 다양한 PowerFlex® 드라이브를 사용하여 사람과 장비를 모두 보호할 수 있습니다. PowerFlex 525 인버터에는 표준 기능으로 내장된 세이프 토크 오프가 있습니다. 세이프 토크 오프는 PowerFlex 40P, 70, 700H, 700S 및 750-Series 인버터용 옵션 기능이며 이러한 인버터는 세이프 스피드 모니터 기능도 지원합니다. 또한 MSR57P 세이프티 릴레이를 사용하여 안전 옵션 없이 드라이브를 구성할 수 있습니다.


세이프티 모션 컨트롤

세이프티 모션 컨트롤

안전 서보 드라이브 제품은 장비 작동 효율성은 향상하면서 가동 중단 시간은 최소화하고 에너지와 생산 폐기물은 줄일 수 있도록 설계되었습니다. Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500, 7000에는 모두 내장된 안전 기능이 포함되어 있습니다. 세이프 토크 오프로 인해, 드라이브 출력은 전체 장비에서 전원을 제거하지 않고 모터의 토크를 제거할 수 없습니다. 세이프 스피드 모니터링을 사용하면 어플리케이션 속도를 줄이고 감시하여 운영자가 장비를 완전히 중단하지 않고도 일부 작업을 안전하게 수행할 수 있습니다.


세이프티 모터 컨트롤

세이프티 모터 컨트롤

세이프티 모터 컨트롤 제품을 사용하면 전기 장비의 조작 및 유지관리에 따른 위험을 감소할 수 있습니다. ArcShield 모터 컨트롤 센터(MCC)가 장착된 CENTERLINE 2100 및 CENTERLINE 2500, CENTERLINE® ArcShield™ 내아크성 컨트롤러는 보다 높은 수준의 운영자 보호를 요하는 어플리케이션에 견고한 프로세스 제어 기능을 제공합니다. 분산 모터 컨트롤러의 ArmorStart® 안전 제품군은 DeviceNet™ On-Machine™ 안전 장비에 통합된 안전 솔루션을 제공하면서 Category 4 안전 기능을 수행합니다. IEC 안전 컨택터 및 제어 릴레이를 사용하면 의도하지 않은 장비 작동과 안전 기능의 고장으로부터 운영자를 보호할 수 있습니다. ElectroGuard® 안전 격리 시스템은 준수율 및 생산성을 개선하여 운영자 록아웃/태그아웃 절차를 단순화합니다.


존재 감지 안전 장비

존재 감지 안전 장비

로크웰 오토메이션의 존재 감지 안전 장비는 위험 구역 근처의 물체나 사람의 위치를 감지합니다.


세이프티 릴레이

세이프티 릴레이

세이프티 릴레이를 사용하여 안전 시스템을 확인 및 감시하고 장비를 작동하거나 중지할 수 있습니다. 단순형 세이프티 릴레이는 안전 기능을 완료하는 데 전용 로직 장치가 필요한 소형 기계를 위한 가장 경제적인 솔루션입니다. 크고 다양한 보호 장치와 최소한의 구간 제어가 필요한 곳에는 모듈형 및 구성 가능한 모니터링 세이프티 릴레이를 사용하는 것이 좋습니다.


안전 스위치

안전 스위치

로크웰 오토메이션의 안전 스위치는 높은 신뢰성, 안전성, 품질 면에서 글로벌 표준에 맞게 설계 및 제조되었습니다. 안전 스위치에는 리미트 및 인터록 스위치와 비상 정지 스위치가 포함됩니다.


출력 지연 단일형 안전 릴레이

출력 지연 단일형 릴레이

로크웰 오토메이션의 출력 지연 단일형 안전 릴레이는 입력 신호를 받은 후 일정 시간 동안 전력이 유지되어야 하는 애플리케이션에 사용됩니다(예: 정지 버튼을 누른 후 일정 시간 동안 고정 위치에 가드 도어를 유지하기 위한 스위치 조작).