FOUNDATION 필드버스

PlantPAx™ 분산제어시스템은 플랜트 전체를 아우르는 단 하나의 제어 및 정보 플랫폼 역할을 하며, FOUNDATION Fieldbus 표준에 따라 시설 전체에 제어 아키텍처를 분산 구현할 수 있습니다. 이 두 가지 강력한 기술을 결합하면 여러 가지 장비로 프로세스 제어를 실행하는 한편 데이터를 완벽하게 통합 배포할 수 있습니다.

Bulletin 1788 4-Way 이중화 인텔리전트 필드버스 Junction 박스

4-Way 필드버스 Junction 박스

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1788 4-way 이중화 인텔리전트 필드버스 Junction 박스는 Profibus-PA 또는 FOUNDATION 필드버스(H1) 네트워크에 필드 장비를 간편하게 연결하는 폴트 방지 및 이중화 기능의 방법입니다. 이 유닛은 지선 전류를 지속적으로 모니터링하다가 폴트가 감지되면 해당 지선을 차단하여 세그먼트의 나머지 부분을 보호함으로써 필드 장비의 지선 포트를 4개까지 보호해 줍니다. 이중화 구성으로 트렁크 모니터링을 사용하면 케이블 폴트 발생 시, 트렁크 메시지를 다시 라우팅할 수 있습니다.


Bulletin 1788 6-Way 인텔리전트 필드버스 Junction 박스

6-Way 필드버스 Junction 박스

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1788 6-way 인텔리전트 필드버스 Junction 박스는 Profibus-PA 또는 FOUNDATION 필드버스(H1) 네트워크에 필드 장비를 연결하는 폴트 방지 기능을 갖춘 제품입니다. 이 유닛은 버스 입력 포트와 버스 출력 포트, 필드 장비 지선 포트 6개로 이루어져 있습니다. 각 지선 포트의 버스 전류를 지속적으로 모니터링합니다. 폴트가 감지되면 문제가 해결될 때까지 해당 지선을 차단합니다. 따라서 세그먼트 하나가 단락되더라도 해당 버스의 나머지 필드 장비는 모두 통신이 가능합니다.


Bulletin 1788 이중화 ControlNet - FOUNDATION 필드버스 H1 연결 장비

ControlNet - FOUNDATION 필드버스 H1

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1788 이중화 ControlNet™ - FOUNDATION 필드버스(H1) 연결 장비는 모든 Logix 플랫폼에 FOUNDATION 필드버스 장비를 빠르게 추가할 수 있는 통합 솔루션을 제공합니다.


Bulletin 1788 이중화 EtherNet/IP - FOUNDATION 필드버스 H1 연결 장비

EtherNet/IP - FOUNDATION 필드버스 H1

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1788 이중화 EtherNet/IP™ - FOUNDATION 필드버스(H1) 연결 장비는 모든 Logix 플랫폼에 FOUNDATION 필드버스 장비를 빠르게 추가할 수 있는 통합 솔루션을 제공합니다.