범용

범용 모터는 TENV, TEFC, ODP, DPG 등의 다양한 외함이 있으며, 용량 범위는 극소 마력에서 400마력에 이릅니다. 이러한 모터는 다양한 주파수 드라이브에 사용되거나 부하가 심하지 않은 환경의 대다수 어플리케이션용 제품군에 사용될 수 있습니다.

CM103 완전 밀폐형 AC 모터

CM103 완전 밀폐형

Bulletin CM103 완전 밀폐형 모터는 1/4 - 400Hp의 NEMA Premium 고효율 AC 모터입니다.


CM107 개방형 외함 AC 모터

CM107 개방형 외함

Bulletin CM107 개방형 외함 모터는 1 - 300Hp의 NEMA Premium 고효율 AC 모터입니다.


CM220 Economical 완전 밀폐형 모터

CM220 Economical 완전 밀폐형

Bulletin CM220 완전 밀폐형 모터는 1/8 - 10Hp의 경제적인 소형 프레임 인버터 AC 모터입니다.