상태 감시 모니터링

상태 감시 모니터링 제품은 잠재적 장비 고장을 감지하여 생산 현장의 생산 활동이 원활하게 진행되도록 합니다. 실시간 보호 모듈, 센서, 휴대용 기기 및 감시 소프트웨어를 제공합니다. 인텔리전트 I/O 모듈 XM® Series는 산업 장비의 현재 상태를 평가하고 미래 상태를 예측하는 데 꼭 필요한 파라미터를 실시간으로 처리합니다. 로크웰 오토메이션의 XM 모듈은 독립형 시스템에 사용하거나 기존 자동화 및 컨트롤 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.

통합 장비 상태 감시 모니터링 시스템

통합 장비 상태 감시 모니터링 시스템

로크웰 오토메이션의 Dynamix™ 1444 통합 상태 감시 모니터링 시스템은 표준 제어 시스템에 장비 보호 기능을 결합한 제품입니다. 로크웰 오토메이션의 Studio 5000™ Designer 소프트웨어를 사용하여 단일 설계 환경에서 시스템을 설정할 수 있습니다. EtherNet/IP는 단일 네트워크 인프라를 제공하며, 이중 이더넷 포트를 통해 리니어 토폴로지와 DLR(Device Level Ring) 토폴로지를 모두 지원하므로 컨트롤 아키텍처 하나로 회전 장비 및 왕복 운동 장비를 보호할 수 있습니다.


Bulletin 9309 Emonitor 상태 감시 모니터링 소프트웨어

상태 감시 모니터링 소프트웨어

로크웰 오토메이션의 Bulletin 9309 Emonitor® 상태 감시 모니터링 소프트웨어는 로크웰 오토메이션의 모니터 및 휴대용 데이터 수집기와 연동되면서 상태 기반의 예측 유지보수 프로그램을 수립하고 실행합니다.


보호 모듈

보호 모듈

로크웰 오토메이션의 보호 모듈은 심각한 손상이나 중대 고장으로 이어질 수 있는 심각한 상태가 감지되면 운영자에게 경고하며, 장비를 바로 중단할 수도 있습니다.


휴대용 데이터 수집기

휴대용 데이터 수집기

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1441 Dynamix™ 2500 휴대용 데이터 수집기는 다양한 분석 함수를 측정, 처리, 표시 및 저장할 수 있습니다. 또한 예측 유지보수 활동을 지원하고, 주요 장비의 진동을 진단할 수 있습니다.


상태 감시 모니터링 센서

상태 감시 모니터링 센서

로크웰 오토메이션의 상태 감시 모니터링 센서는 극한 온도 환경 및 위험한 위치에서 사용되는 대부분의 제품에 대해 진동 및 위치 측정값을 제공합니다.