Loading

성공 사례

Recent ActivityRecent Activity

아칸사스 스틸, 제조 분석을 통해 공정 향상

철도 부품제조업체, 제어와 제조 분석 통합을 통해 공정 향상

과제

  • 수동 데이터 수집 및 분석은 작업 부하를 최소화하고 공정을 향상하는데 한계가 있었습니다.

솔루션

  • 제조 분석 - FactoryTalk VantagePoint EMI 소프트웨어는 자동으로 사용자의 필요에 기반한 대시보드와 보고 기능을 제공해줍니다.
  • 이 솔루션은 실시간 데이터에 대한 액세스와 트렌딩을 통해 전체 공정에 대한 가시성을 제공합니다.
  • 통합 제어 및 정보 - ControlLogix 컨트롤러는 정보 솔루션들과 밀접하게 통합되어 산재한 소스들로부터 데이터를 수집하고 보고할 수 있도록 해줍니다.

결과

  • 인력 활용 향상 - 연간 수동 데이터 수집과 보고에 소요되는 수천 시간 감소
  • 지속적인 개선 실현 - 86%에서 89~90%로 생산량 증가
  • 고객 사양에 대한 편차 감소
  • 가동시간 향상 - 주조 영역 작업자의 재가열 요청 감소

철도 연결 플레이트 제조업체인 아칸사스 스틸은 고객의 고유한 요구사항을 보다 효과적으로 충족하고 생산량을 증가할 필요가 있었습니다.

그러나 수동 데이터 수집과 보고 기능으로는 공정을 효과적으로 개선할 수 없었고 작업자가 실수할 확률이 높았습니다. 로크웰 오토메이션의 FactoryTalk VantagePoint EMI 소프트웨어를 통해, 아칸사스 스틸은 데이터 수집 및 보고 과정을 자동화했습니다.

제조 분석 역량을 지원하는 소프트웨어가 포함된 이 생산성 툴은 이 기업의 지속적인 개선을 위한 플랫폼으로 확장되었습니다. 소프트웨어는 아칸사스 스틸이 생산량을 3% 이상 향상시킬 수 있도록 해주었습니다. 보다 자세한 정보를 원하시면 위의 동영상을 시청하십시오.

구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

추천