Loading

블로그

Recent ActivityRecent Activity

진정한 커넥티드 엔터프라이즈의 경제적 이점

제조업체들은 조치부터 생산성 향상까지 매일 무수히 많은 결정의 순간에 직면하게 됩니다. 커넥티드 엔터프라이즈(The Connected Enterprise)를 구축하면 달라집니다. 이전에는 뚜렷하지 않았던 선택 사항이 분명해 집니다. 생산 워크플로를 개조하시겠습니까? 영향력 있는 신제품으로 계속하시겠습니까? 신흥 시장에 진출하려고 하십니까? 새로운 공급업체를 평가하십니까?

커넥티드 엔터프라이즈를 구축하고 검증된 로크웰 오토메이션 커넥티드 엔터프라이즈 완성도 모델을 이용하면 투자 수익(ROI)이 지속적으로 창출됩니다. 완성도 5단계를 마치고 나면 다음과 같이 경제적 이익이 증가합니다.

1. 평가 - 커넥티드 엔터프라이즈 완성도 모델의 이 단계에서는 프로세스 및 아키텍처를 변경하여 정확한 실시간 정보를 활용하기 위한 기업의 준비 상태를 확인합니다. 여기서는 기술, 프로세스, 인력을 안전하게 통합할 수 있는 전략을 수립합니다. 재정적인 관점에서 인프라의 문제점(예: 위험한 보안 취약점, 중요 성능 지표(에너지 낭비, 품질 문제, 장비 가동 중지 시간 등) 모니터링 불능)을 빠르게 보여줍니다. 예를 들어, 자동차 산업에서는 단 1분의 가동 중시 시간에도 수만 달러의 비용 손실이 발생할 수 있습니다. 가동 중지 시간으로 인한 귀사의 연간 비용 손실은 얼마나 됩니까?

2. 안전하고 업그레이드된 네트워크 및 제어 - 이제 운영 기술/정보 기술(OT/IT) 백본을 구축하여 개선합니다. 제어, 센서 및 인프라 업그레이드 비용을 감당하실 수 있습니까? 예, 그렇지만 이를 통해 비즈니스 프로세스와 워크플로가 향상되어 훨씬 더 많은 비용 절감이 가능합니다. 예를 들어, 폐기 및 재가공 비용이 전체 제조업체의 공장 매출의 평균 5.4%를 차지하지만, 이들 기업의 상위 1/4에서는 이 수치가 1%에 불과합니다.[i] 귀사의 비율을 계산해 보십시오.

3. WDC(작업 정보 자본) 정의 및 구성 - 3단계에서는 새로운 워크플로, 일정 및 책임 표에서 데이터를 "컨텍스트화하여" 새로운 데이터를 활용하는 방법을 확인합니다. 그 효과는 엄청날 것입니다. 경영진이 적절한 정보에 액세스하여 이미 오래 전에 이루어졌어야 할 획기적인 워크플로 변화(라인 변경, 생산 계획, 직원 배치 등)를 이끌어 내어 에너지 비용 절감, 장비 수명 연장, 유지보수 비용 절감, 생산성 향상 등과 같은 형태로 경제적 이점을 실현할 수 있습니다. 예를 들어, 2006년에 DOE에서 실시한 최초의 200 Energy Savings Assessments(에너지 절감 평가)에서 집계된 결과에 따르면 연간 약 52조 Btu의 천연가스를 절감하여 약 4억 8,500만 달러의 에너지 비용 절감 여력이 있습니다.[ii]

4. 분석: 운영적 측면에서 분석을 통해 실시간 정보가 가장 필요한 영역(예: 지속적인 문제)을 파악하고, 정보를 조작하여 발생하는 문제를 해결할 수 있는 권한이 있는 수신자를 식별하고, 조치가 필요할 때 해당 개인이 올바른 의사 결정을 내릴 수 있도록 도와주는 표준화된 관행 및 프로토콜을 설정할 수 있습니다. 고위 경영진은 분석을 통해 운영을 평가하여 최적화하고 자본 회피를 통해 장기적으로 비용을 절감할 수 있습니다. 예를 들어, 로크웰 오토메이션에서는 공장 네트워크를 통해 용량 이용률과 일정을 개선하는 것 만으로 자본 회피를 통해 연간 약 30%의 비용 절감을 실현했습니다.

5. 협업: 내부 장비와 네트워크를 통해 서로 통신하여 로크웰 오토메이션 커넥티드 엔터프라이즈 완성도 모델에서는 외부 세계를 돌아봅니다. 조직 및 공급망 전반의 활동을 예측하여(시장 추세, 정치적 사건, 기후 패턴 등) 부정적 사건으로 인한 손실을 최소화하고, 새로운 기회를 활용하고, 공급업체부터 최종 고객까지 전체 활동을 조율할 수 있습니다. 예를 들어, 신제품 출시 기간 단축이 공급업체에서 새로운 부품, 소재, 성분 또는 공구 제공 시간의 단축으로 이어질 수 있습니다. 전체 공급망에서 기회를 파악할 수 있도록 지원하여 제품 출시 일정을 몇 개월 또는 그 이상 단축할 수 있습니다. Oak Stone Partners는 제품 지연으로 인해 기업에서 제품 순현재가치의 최대 35%에 해당하는 손실이 발생할 수 있다고 예측합니다.[iii]

커넥티드 엔터프라이즈를 구축하면 생산, 네트워크 보안, 자산 관리, 공급망 협업 등 광범위한 향상과 비용 절감이 이루어지며 이는 시간이 지나면서 점점 더 확대됩니다. 노력은 보상이 따르므로 경력을 결정하는 가장 쉬운 방법이기도 합니다. 준비되셨습니까?


Beth Parkinson
Beth Parkinson
Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

추천