Loading

블로그

Recent ActivityRecent Activity

디지털 트윈 사용의 확장

 실세계에 존재하는 쌍둥이 형제처럼, 모든 디지털 트윈(Digital Twin)들 간에도 차이가 있습니다.  이는 디지털 트윈이 물리적 자산의 가상 복제물이지만 살아있는 복제물이기 때문입니다.

 컨셉으로서의 디지털 트윈에는 단일한 보편적인 정의가 반영되어 있지 않기 때문에, 모든 사람들이 동일한 관점을 공유한다고 가정하면 문제가 발생합니다. 

 적어도 11개의 다른 유형의 디지털 트윈이 고유한 3가지 단계(설계, 운영, 유지관리)에 적용됩니다. 이는 제조 영역에서만 30개가 넘는 사용 사례가 존재한다는 말입니다. 

 일례로, 어떤 사용자들은 디지털 트윈을  제품이나 제조 공정의 설계를 최적화하는데 사용하고. 또 어떤 사용자들은 제품의 생산이나 생산 라인의 유지보수를 최적화하는데 사용합니다.

 이 글에서는 사용자가 보다 신속하고 일관성 있게 그 가치를 실현할 수 있도록 여러 다른 시나리오들에서 디지털 트윈이 어떻게 참조 및 적용될 수 있는지를 중심으로 디지털 트윈의 명확성을 향상해보고자 합니다.

살아있는 복제물(Living Replica)

시뮬레이션을 사용하는 경우, 우리는 우리에게 중요한 것들, 향상시키고자 하는 KPI에 중점을 둡니다.  예를 들어, 연비를 예측하기 위해 자동차의 주행을 시뮬레이션해볼 수 있습니다. 

 디지털 트윈의 경우도 같은 맥락입니다. 그러나 디지털 트윈은 살아있는 "디지털 복제물"이기 때문에 학습할 수도 있고 변화할 수도 있습니다. 그렇기 때문에, 디지털 트윈은 자동차의 연비를 예측할 수 있을 뿐만 아니라, 연비가 언제 어떻게 감소되는지도 예측할 수 있습니다.

 주행거리나 경과시간은 물론, 여러 다양한 요소(거리, 시간, 온도, 운전자의 행동 등)에 기반한 마모 모델을 유지함으로써, 자동차가 최고의 성능을 회복하려면 언제 예측적 유지보수가 필요한지 그 시기를 예측할 수 있습니다.

 차이점 활용

 디지털 트윈은 제조에서 다양한 방식으로 사용될 수 있는 잠재력이 있습니다.

 앞에서 3가지 단계에 대해 언급을 했습니다. 현실에서는 장치(인버터나 모터), 공정, 제조 셀 또는 장비, 전체 생산 라인, 공장 또는 다수의 공장(기업), 직원과 고객의 행동 등에 대한 디지털 트윈을 보유할 수 있고 수많은 시나리오가 생겨날 수 있으며 모든 경우가 같지 않기 때문에 복잡성이 한층 더 가중됩니다.

  디지털 트윈의 잠재력을 활용하려면, 먼저 화자와 청중이 동일한 관점을 가져야 합니다. 앞서 언급한 자동차와 연비의 예시에서, 자동차의 엔진이나 배기 시스템을 보는 건지 아니면 가스 탱크나 차 전체를 보는 건지, 그도 아니면 운전자를 보는 건지 시선을 통일해야 합니다. 동일한 문제를 바라보며 그 문제를 해결하는데 디지털 트윈을 어떻게 활용할지에 대해 동의를 하는 데서 가치가 생겨납니다.

디지털 트윈의 확장

 그렇다면, 디지털 트윈을 어떻게 확장할 수 있을까요? 디지털 트윈은 3가지 단계(설계, 운영, 유지보수)와 관련이 된다는 사실을 기억하십시오.

 개발된 디지털 트윈을 사용해 언제 유지보수가 필요한지를 예측해주는 제품을 설계 설계할 수 있을까요?

 장치의 디지털 트윈이 장비나 생산라인 운영의 디지털 트윈에 사용될 수 있을까요?

 지금 디지털 트윈을 사용하고 있다면 이미 여러 혜택들을 누리고 계실 것입니다. 그러나 사용을 확장하고 각 단계 간에 디지털 트윈을 활용할 방법을 찾는다면 더 많은 혜택을 누릴 수 있습니다.

 디지털 트윈은 제조 효율성을 향상할 수 있는 더 큰 기회를 만들어주고, 예측적 유지보수를 위한 기반을 조성하여 생산성을 극대화할 수 있도록 해줄 것입니다.


Dave Vasko
Dave Vasko
Director of Advanced Technology, Rockwell Automation
Dave Vasko
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

추천