Loading

블로그

Recent ActivityRecent Activity

인버터 어댑티브 튜닝(adaptive tuning) 기능을 통해 공진에 대한 복원력 유지

생산 현장의 기계에서 심한 소음이 발생하고 심하게 흔들리면 기계가 고장 날지도 모른다고 생각하게 됩니다.

 이 현상은 모터에 장착된 부하에 의해 기계적 공진이 발생해 일어날 수 있습니다. 물리적 크기, 재료 선택, 설치 과정 등 다양한 설계 요인이 공진 발생의 원인이 될 수 있습니다. 일반적으로 작업자가 생산을 재개하기 위해 제어 조정을 수행할 수 있지만, 공진 문제는 기계와 비즈니스에 지속적인 영향을 미칩니다.

 과거에는 공진을 해결하기 위한 일반적인 조정으로 성능이 저하되거나 에너지가 낭비되었습니다.

  어댑티브 튜닝(adaptive tuning) 기능이 있는 새로운 저압 인버터는 공진 문제를 해결하는 데 도움이 되기 때문에 성능을 개선하고 비용을 절감할 수 있습니다. 생산 중에 인버터가 문제를 감지하고 올바른 솔루션을 적용하기 때문에 기계의 변화를 고려하여 성능이 개선됩니다.

 이 스마트 인버터를 가드라고 생각해 보십시오. 바람직하지 않은 공진이 발생하는지 애플리케이션을 주의 깊게 감시합니다. 무언가 잘못되었다는 것을 감지하면 알람을 울리거나 스스로 문제를 해결할 수 있습니다. 인버터가 공진과의 전쟁에서 승리할 수 있도록 도와주기 때문에 더 오래 가동하고 수리 및 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.

기계의 잠재력 보호

공진은 설계자가 모델링할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 설계 결정에서 비롯됩니다. 알려진 설계 결정으로는 부하 형태, 재료 선택, 치수, 물리적 크기 등이 있습니다. 알 수 없는 설계 결정으로는 오차, 어셈블리 프로세스, 모터 특성 등이 있습니다. 공진은 일반적인 기계 마모와 파손 때문에 시간이 지나면서 변할 수 있습니다. 여기에는 샤프트 연장부나 와인더 같은 큰 부하를 사용하는 애플리케이션이 포함될 수 있습니다.

 공진 문제를 해결하기 위한 이전의 접근 방식은 조절기 게인(gains)을 디튜닝하는 것입니다. 이렇게 하면 기계의 소음과 진동을 막을 수 있지만 기계의 성능을 저하시킬 수도 있습니다. 시간이 지나면서 처리량이 감소하고 문제 대응 시간이 느려집니다.

 어댑티브 튜닝(adaptive tuning) 기능이 있는 인버터는 고급 분석 기능을 이용해 다양한 공진 유형을 연속으로 찾고 감지합니다. 인버터가 작업자에게 실시간으로 문제를 경고하기 때문에 신속하게 대응할 수 있습니다. 고급 구성에서는 인버터가 컨트롤러를 디튜닝(detuning)하는 대신 특수 필터를 사용해 공진을 감소시킬 수 있습니다.

 이러한 자동 수정 기능으로 높은 성능 수준을 유지할 수 있습니다. 부하 특성에 따라 어댑티브 튜닝(adaptive tuning)을 사용할 때 성능이 2~4배 향상됩니다.

 또한 어댑티브 튜닝(adaptive tuning) 기능이 있는 인버터를 사용하면 시간에 따라 공진을 모니터링하고 조건이 충족될 경우 수리를 예약할 수 있습니다. 그 결과 생산 중에 갑자기 대응하는 대신 예정된 유지보수 기간 동안 사전 예방적으로 문제를 해결하여 더욱 효율적으로 작업할 수 있습니다.

 어댑티브 튜닝(adaptive tuning) 기능이 있는 인버터에 대해 자세히 알아보려면 TotalFORCE® 기술이 적용된 새로운 PowerFlex® 755T 인버터를 확인해 보시기 바랍니다.


Brian Fast
Brian Fast
Senior Project Engineer, Rockwell Automation
Brian Fast
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

추천