Loading

블로그

Recent ActivityRecent Activity

엔터프라이즈 운영 인텔리전스로 보다 진보된 생산 성과 확보

 만약 공장 작업자들이 핸드폰을 가리키는 것만으로도 핵심성과지표(KPI)에 기준한 설비의 성능을 확인할 수 있다면 어떨까요? 또는 생산 라인에서의 품질 결함이 발생 전에 알 수 있다면 어떨까요?

 이러한 것들은 고민해야 할 이론적 시나리오나 미래가 아닙니다. 산업 기업들은 오랜 시간 동안 공장의 내부 및 전체의 성과를 파악하기 위해 힘써왔습니다.

그리고 엔터프라이즈 운영 인텔리전스는 이와 같은 과제들을 위해 나아가야 할 방향입니다. 제품, 라인, 공장, 시스템과 교대근무에 대한 일관된 KPI를 만들어내는 방법입니다.

 새로운 산업 IoT 솔루션으로 조직의 모든 단계에 있는 작업자들은 생산 성과를 보다 잘 추적할 수 있게 됩니다. 그리고 자산 활용, 생산 효율성, 인력 성과, 에너지 사용과 같은 분야에서의 운영비 절감과 결과 향상을 지원합니다.

복잡한 환경에도 명확한 인사이트 확보

많은 기업들은 기업의 운영 인텔리전스를 위한 주요 장애물이 대부분의 생산 시설에 있는 여러 업체들의 서로 다른 기술이 갖는 다양한 시스템이라고 생각하고 있습니다. 서로 다른 자산들로부터 데이터를 통합하여 생산 성과를 파악하는 것은 복잡한 일이며, 종종IT 전문가와 같은 특별한 기술이 요구됩니다.

 보통은 데이터를 한꺼번에 결합한 후에 기본적인 KPI 보고만 가능합니다.

 예를 들어 플랜트 매니저와 생산 관리자들을 주간 또는 월간 보고서를 받습니다. 그러나 이 보고서에는 해당 시간에 대한 짤막한 정보만 제공합니다. 작업자들은 라인, 기계, 플랜트가 실시간으로 어떻게 움직이고 있는지 볼 수 없고, 또한 데이터를 깊게 탐색하여 수율, 품질, 에너지 문제의 근본 원인을 파악해낼 수 없습니다.  

 엔터프라이즈 운영 인텔리전스 솔루션은 시설의 생산 성과 모니터링 방법을 획기적으로 개선합니다.

 이 솔루션은 기존에 설치된 다양한 장치, 자산, 시스템의 데이터를 통합하여 KPI를 실시간으로 모니터링 합니다. 이와 같은 인사이트는 플랜트와 교대근무, 제품에도 일관적으로 적용됩니다. 원하는 대로 사용자 맞춤이 가능하여 작업자들은 자신과 관련된 KPI만 보고 작업할 수 있습니다. 

오늘 가능한 변화

전 세계 기업들은 보다 경쟁력 있는 운영을 창출하기 위해 이미 엔터프라이즈 운영 인텔리전스 솔루션을 활용하고 있습니다.

 한 예로, 대규모 식음료 생산 업체는 이 솔루션을 수십 개의 생산 시설에 적용하였습니다. 작업자들은 수많은 시스템을 갖고 있음에도, 실시간으로 표준화된 지표와 정보에 역할 기반으로 접속하고 있습니다.  그 결과 이 기업의 플랜트 생산성은 5~8% 가량 향상되었습니다.

 이것은 엔터프라이즈 운영 인텔리전스 솔루션이 운영에 있어 어떠한 가치를 가져오는지 보여주는 완벽한 활용 사례입니다.

 이 솔루션은 인프라 점검을 필요로 하지 않습니다. 기존 시스템과 연동하여 자산 활용, 생산 효율성, 인력 성과, 에너지 사용량과 같이 무엇이든 원하는 사항들에 대해 실시간 모니터링을 제공합니다.

 증강 현실(AR)과 같은 신기술과도 연동하여 새로운 방식으로 생산 성과를 볼 수 있습니다.

 실제로, 작업자가 작업 현장을 걸어다니면서 핸드폰으로 기계 성능을 검토하는 모습은 이제 가상의 것이 아닙니다. 한 유럽 기업이 이미 AR기술과 실시간 운영 인텔리전스를 결합하여 운영하고 있습니다. 이제 작업자들은 성능 확인을 위해 몇 일, 몇 주를 기다릴 필요가 없습니다. 그 즉시 확인할 수 있습니다.

 이 솔루션은 머신 러닝을 활용하여 예측적 성과 분석을 제공할 수도 있습니다. 이것은 성과 문제에 더 이상 대응하지 않고 생산에 영향을 미치기 전에 발생할 문제를 예측할 수 있다는 것을 의미합니다. 이와 같은 인사이트로 유지 보수에 필요한 업무 부여와 같은 선제적 대응을 시행하여 문제를 정확하고 빠르게 해결할 수 있게 됩니다.

단순하고 유연한

 일부 새로워진 엔터프라이즈 운영 인텔리전스 솔루션에 추가된 장점은 단순함과 유연성입니다. 솔루션 구현과 관리에 IT 관련 자격이 필요하지 않습니다. 간단한 드래그 앤 드롭 도구를 사용한 대시보드 및 보고서 작성을 위해 생산 공정에 대한 기본적 이해만 있으면 됩니다. 덧붙여, 대시보드와 보고서는 작업자, 플랜트 매니저, COO 누구든 상관없이 개별 사용자 맞춤이 가능합니다.

 엔터프라이즈 운영 인텔리전스와 다른 혁신적인 솔루션에 대한 더 자세한 정보는 팩토리토크 이노베이션스위트(FactoryTalk InnovationSuite) 웹페이지에서 확인할 수 있습니다.


Katarina Heining
Katarina Heining
Information Solutions Sales Executive, Rockwell Automation
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

추천