Loading

블로그

Recent ActivityRecent Activity

제약기업의 디지털화: 산업 보안 위험 방지

제약회사들은 경쟁력을 향상하기 위해 디지털화를 통해 운영을 혁신하고 있습니다.

더 많은 데이터와 더 간단한 제어 아키텍처는 제품 전환에 필요한 시간을 단축해주고 탁월한 운영 성과를 낼 수 있도록 지원합니다. 또한 생산 배치 수를 50% 이상 늘려주고 종이 문서에 의존하지 않는 완전한 디지털화를 가능하게 해주는 현대적인 생산관리시스템(MES)을 활용하는 기업들도 늘고 있습니다.

위조의약품 방지법과 같은 새로운 규제들로 인해 정보 기반의 연결된 운영을 도입하는 제약회사들이 늘어나면서 이러한 추세는 계속될 것으로 보입니다. 그러나 제약회사의 디지털화를 논할 때 산업 보안을 빼놓고 얘기할 수 없습니다. 많은 제약회사들은 더 큰 연결성으로 인해 지적 재산과 민감 정보가 위험에 노출될 것을 우려합니다. 또한 외부인들의 개입으로 인해 제품 품질에 영향을 받지는 않을까 우려합니다.

이러한 우려는 충분히 근거가 있긴 하지만, 디지털화 계획에 지장을 줄 필요는 없습니다. 구축된 모범 관행을 따르고 다양한 산업 리소스를 활용하면, 산업 보안 전략을 강화하고, 영업 기밀, 운영 및 제품을 보다 효과적으로 보호할 수 있습니다.

만병통치 솔루션은 없다

제약 운영을 모든 위협으로부터 보호해줄 수 있는 단일한 보안 기술이나 기법은 존재하지 않습니다.

우리는 은행이 물리적인 자산만 금고에 넣어 보호하는 것이 아니라 고객의 재정 정보 같은 민감 데이터 역시 보호해주길 기대합니다. 그렇다면 수백만 아니 수십억 달러의 가치가 있는 제약 운영도 물리적 자산과 디지털 자산 모두를 보호할 수 있는 다각적인 접근방식을 취해야 하지 않겠습니까?

이것이 바로 심층 방어(defense-in-depth) 보안의 논리적 기반입니다. 이 방식은 단일한 방어 지점은 함락될 확률이 높다는 것을 가정하고 다수의 방어 계층을 사용합니다. EC 62443 표준 시리즈(ISA99)로 권장되는 이러한 보안 접근방식은 6단계로 보호 조치를 구현합니다.

  1. 정책 및 절차
  2. 물리적
  3. 네트워크
  4. 컴퓨터
  5. 애플리케이션
  6. 장치

제약회사를 위한 처방전

로크웰 오토메이션의 2016 Automation Fair® 행사에서 화이자(Pfizer) 글로벌 엔지니어링의 디렉터 짐 라본티(Jim LaBonty)는 제약 운영에서의 포괄적인 보안 구현에 대하여 발표했습니다.

라본티는 화이자가 특수 목적용 방화벽으로 구분된 보안 영역들을 활용하여 비즈니스 자산들을 서로 보호하고 있다고 설명했습니다. 그는 또한 화이자가 구형 장비와 새로운 시스템 및 장치들을 구분하고 있으며, 자동화 팀과 IT 팀들간에 명확한 경계선이 그어져야 할 필요가 있다고 말했습니다.

그는 “역할과 책임 소재를 확실하게 구분하는 것이 보안에 효과적이다. 서로 다른 이해관계자들이 대화를 하는 것도 도움이 된다”고 설명했습니다.

라본티는 또한 네트워크 트래픽 패턴을 분석해주는 소프트웨어를 활용하는 것에 대하여 언급했습니다. 예를 들어, 이상 감지 소프트웨어는 산업 네트워크 자산들 간의 트래픽을 수동적으로 모니터링하고 가장 깊이 있는 수준에서 통신을 분석할 수 있습니다. 발견된 이상 요소는 보안 담당자나 다른 직원에게 보고가 되어 효율적인 조사, 대응 및 복구 노력이 이루어질 수 있도록 합니다.

산업 무장해제영역(DMZ)은 제약회사를 위한 또 다른 핵심적인 보안 조치가 될 수 있습니다. 이는 생산 영역과 엔터프라이즈 영역 간에 경계선을 구축하여 트래픽이 이 두 영역 간을 직접적으로 이동하지 못하도록 합니다.

인증, 승인 및 책임 분리 소프트웨어는 또한 누가 네트워크에 액세스하고 네트워크에서 어떤 일을 하는지 뿐만 아니라 이러한 조치에 대한 완전한 감사 추적을 제공합니다.

불안증의 증세?

산업 보안 위협은 기업에 불안과 위축감을 줄 수 있습니다. 때로는, 어디서부터 시작해야 할지도 막연한 경우가 있습니다. 그러나 걱정할 필요가 없습니다. 기업들이 활용할 수 있는 다양한 리소스가 존재하기 때문입니다.

  • 공장 전반에 융합된 이더넷 참조 아키텍처는 보안 위험을 해결하고 미래에 준비된 네트워크 아키텍처를 구축하는데 필요한 지침을 제공합니다.
  • 교육 및 인증 코스는 기업의 정보기술(IT) 및 제조운영기술(OT) 담당자들이 네트워크로 연결된 산업 제어 시스템들을 관리 및 운영하는데 필요한 기술을 확보할 수 있도록 해줍니다.
  • 보안 서비스는 보안 평가를 수행하고 새로운 기술을 구현하며 심지어 정기적으로 보안 프로그램의 다양한 측면을 관리하는데도 도움이 됩니다.

이 리소스들에 대해 보다 자세한 정보를 원하시면, 로크웰 오토메이션의 산업 보안 웹페이지를 방문하십시오.

Automation Fair는 Rockwell Automation Inc.의 상표입니다.


Mark Cristiano
Mark Cristiano
Network and Security Services Business Development Manager, Rockwell Automation
Mark Cristiano
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

추천