Loading

The Connected Enterprise®

스마트 제조가 가능하도록 하십시오.

Main Image

스마트 제조는 디지털 트랜스포메이션을 위한 게이트웨이입니다. 연결된 스마트 장치는 프로세스 상태 파악을 위한 새로운 창을 열어 줍니다. 데이터와 분석을 통해 더 빠르고 더 현명한 결정을 내릴 수 있습니다. 원활한 연결은 새로운 협업을 촉진합니다.

The Connected Enterprise®와 함께라면 이 모든 것이 가능합니다. 커넥티드 엔터프라이즈는 공장 수준의 네트워크와 기업 네트워크를 통합하고 사람, 프로세스 및 기술을 안전하게 연결합니다.


디지털 트랜스포메이션

더 나은 데이터 및 디지털화된 프로세스로 비즈니스 혁신

더 나은 데이터 액세스를 통해 얻은 새로운 통찰을 바탕으로 병목 현상을 줄이고, 수요에 기반하여 결정을 내리고, 유지보수를 개선할 수 있습니다. 더 많이 디지털화하여 가동 중단 시간을 줄이고 수익성을 높일 수 있습니다. 예를 들어, 구현에 앞서 장비 설계를 최적화하거나 생산 변경을 테스트할 때 디지털 트윈을 사용할 수 있습니다. 커넥티드 제품 또는 서비스로 완전히 새로운 매출 흐름을 창출해 보십시오.

디지털 트랜스포메이션에 필요한 기술은 이미 있습니다. 이러한 기술로 커넥티드 엔터프라이즈를 혁신하는 방법을 자세히 알아보십시오.


디지털 스레드디지털 잠재력 실현

디지털 스레드 방법론의 얼리 어답터들이 생산성과 혁신 면에서 앞서가고 있습니다.

어떻게 가능할까요? 디지털 스레드를 활용하면 조직 전체에 걸쳐 데이터 흐름을 원활하게 처리할 수 있으며, 이로 인해 운영 전반에 걸쳐 개선을 이루고 이점을 얻을 수 있습니다.

가치 사슬 전반에서 실시간으로 협업하고, 새로운 라인과 프로세스를 가상으로 검증하고, 데이터 과학을 단순화하고, 제조 유연성을 높일 수 있다고 상상해 보십시오. 상상에서 벗어나 디지털 스레드를 새로운 현실로 만드십시오.

성공 사례

커넥티드 엔터프라이즈 사용 사례

이미 많은 조직에서 The Connected Enterprise®를 활용하고 있습니다. 이들은 네트워크를 통합하여 공통의 생산 플랫폼을 구축하고, 유례 없는 데이터 액세스를 실현하고 있으며 이를 통해 다음과 같은 실질적인 사업 실적을 얻고 있습니다.

  • 연간 4~5% 생산성 향상
  • 폐기물 감소로 수십만 달러의 비용 절감
  • 공장 가동 시점을 몇 개월에서 몇 주로 앞당기는 등 출시 기간 단축
  • 품질 향상을 통해 결함 절반 감소
  • 82%에서 98%로 정시 납품률 향상

여러 기업의 커넥티드 엔터프라이즈 성공 사례를 살펴보십시오.


커넥티드 엔터프라이즈 지원

자동차

산업용 사물인터넷이 알아서 일하도록 하십시오. 통합 자동화와 정보는 자기 인식형 장비 및 협업 로봇 등 생산성을 높여 주는 새로운 혁신 기술로 안내해 줍니다.

식음료(F&B)

식음료(F&B) 제조업체는 커넥티드 엔터프라이즈를 통해 소비자의 입맛 변화에 보다 민첩하게 대응할 수 있습니다.

오일 & 가스

오일 & 가스와 같이 변동성이 큰 산업에서는 전체 생산 환경의 효율성을 높일 새로운 방안을 끊임없이 찾아야 합니다. 빅 데이터 통합은 이러한 게임의 판도를 획기적으로 바꾸어 놓을 수 있습니다.

채광, 금속 및 시멘트

커넥티드 광산은 운영 효율성을 높이고, 안전 위험을 줄이고, 보다 현명한 의사 결정을 지원할 수 있는 엄청난 기회를 채광 업체에 선사합니다.

생명과학

사물인터넷, 네트워크 융합, 클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터 및 분석, 이동성 등 혁신 기술을 지원하여 생명과학 산업의 효율적 운영을 돕습니다.

폐수

통합 제어 및 비쥬얼라이제이션 시스템을 사용하는 폐수 회사는 설계 시간 단축을 기대할 수 있습니다. 고급 네트워킹 및 진단 기능을 통해 향상된 프로세스 컨트롤을 경험할 수도 있습니다. 프로세스 데이터 이용 확대를 통해 예방 및 예측 유지보수의 효율성을 제고합니다.

Rockwell Automation 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

Rockwell Automation은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

추천