ライトカーテン安全装置

セーフティ・ライト・カーテンは、ライトカーテンの検知フィールド内に物体が存在するかどうかを検出する光電存在検知安全装置です。機械の危険防止アプリケーションにおいて、作業員の指や手、四肢または全身に危険が及ばないよう存在を検出するために広く使用されています。ライトカーテンは、AOPD(能動的光電保護装置)としても知られ、最適な安全性を実現します。これらの製品は、作業員が危険な作業場所に頻繁かつ簡単にアクセスできる必要があるアプリケーションに適しています。

Point of Operation Control Safety Light Curtains

Point of Operation Control Safety Light Curtains

Point of Operation Control (POC) safety light curtains are designed for finger, hand, and arm detection. These light curtains are placed close to the hazard, at the point of operation where personnel may frequently interact with the machine.


Perimeter Access Control Safety Light Curtains

Perimeter Access Control Safety Light Curtains

Perimeter Access Control (PAC) and Area Access Control (AAC) safety light curtains provide full-body access detection. These light curtains are designed to create a safety perimeter around a machine that does not require frequent interaction between personnel and the hazard during regular operation. PAC and AAC safety light curtains are typically used as opto-electronic fences to detect personnel or large objects when they pass through the sensing field.