セーフティ制御リレー

セーフティ制御リレーは、機械的接点またはミラー接点として機能するよう設計され、世界中の安全規格を満たしています。

Bulletin 700S NEMAヘビーデューティセーフティ制御リレー

700Sヘビー・デューティ・セーフティ制御リレー

Bulletin 700S-Pおよび700S-PKヘビーデューティセーフティ制御リレーは、世界中の安全規格を満たすように設計されています。これらのリレーは、機械的にリンクされた接点および不正開封防止カバーを備えています。


Bulletin 700S-CF IECセーフティ制御リレー

700S-CFセーフティ制御リレー

Bulletin 700S-CFセーフティ制御リレーは、機械的リンク接点またはミラー接点として機能します。このリレーは、安全アプリケーション向けのフィードバック回路に必要です。分岐接点は、接点に高い信頼性が求められる低エネルギーフィードバックの安全回路に最適です。