ライティング制御

ライティング制御製品には、複数極ライティングコンタクタ、フィーダ・ディスコネクト・ライティング・コンタクタ、組合せライティングコンタクタなどがあります。複数極ライティングコンタクタには、最大12極の製品があります。また、分岐回路用として定格電流20 Aの接点があります。フィーダ・ディスコネクト・ライティング・コンタクタは、大量のライトをまとめて点灯/消灯するための製品です。当社のコンタクタは最大2,250 Aまで対応しています。これらのコンタクタを使用して、フルバスおよび分割バスのライティングパネルボードを制御することができます。

組合せライティングコンタクタ

組合せライティングコンタクタ

組合せライティングコンタクタは、同じエンクロージャ内でスイッチングと過電流保護を組み合わせる必要がある場合に適しています。ヒューズモデルとサーキット・ブレーカ・モデルの2種類が用意されています。


フィーダ・ディスコネクト・ライティング・コンタクタ

フィーダ・ディスコネクト・ライティング・コンタクタ

フィーダ・ディスコネクト・ライティング・コンタクタでは、単一バスと分割バスの照明パネルボードを含む大量のライトを制御できます。上面配線コンタクタ、上面配線の永久磁石ラッチコンタクタ、および貫通配線コンタクタを用意しています。


複数極ライティングコンタクタ

複数極ライティングコンタクタ

複数極ライティングコンタクタには、電気式および機械式のNEMA規格対応、AC機械式のNEMA規格対応、複数極IEC規格対応のライティングコンタクタがあります。