左の画像は、Mighty Qデモで利用可能なすべての情報を示しています。
ご覧の通り、概要ダッシュボードはプラント情報を収集し、それを単純なグラフに整理します。そのため、洞察を素早く受け取って理解できるようになります。
右下のグラフを見ると、シカゴ工場は3つの工場の中で最も低い1日のエネルギー消費量であることがわかります。この情報を使用して、プラント管理者は、ユーザにエネルギー消費の原因を検索し、他のプラントのパフォーマンスと方法を特定するように要求できます。
何を期待していますか?
概要ダッシュボードで得られる本当の利点は何ですか?目標を設定し、達成することはすべての組織にとって重要ですが、それには何を期待するかを知ることが必要です。情報を手の届くところに置くことにより、ユーザはベンチマークを確立するプロセスを単純化でき、オペレーションに対する洞察をコンテキストとして使用して、予想される機器と生産レベルを決定できます。
これらのベンチマークが設定されると、履歴データのおかげで、施設内の問題と矛盾を特定することが可能になります。設備総合効率(OEE)の低下などの問題が発生したときに、企業のユーザはOEEに影響を与えるものを掘り下げることができます。変更の原因を把握することで、生産現場に悪影響を与える前に、現場の人たちに方向性を提示し、問題を解決するのに役立ちます。
ダッシュボード概要は、複数のプラントがある場合に特に役立ちます。これは地理的な場所に関係なく、パフォーマンスに関する総合的な観点を提供できるためです。つまり、データは、プラントを比較し、リアルタイムでオペレーションと生産性を追跡できるように表現されます。